AnsweredAssumed Answered

ADV7282-M和ADV7180B清晰度差异对比问题

Question asked by shanle on Jun 21, 2017
Latest reply on Jun 29, 2017 by shanle

        提问这个问题先定一个基调:在其他条件完全一样的情况下,使用ADV7282-M的芯片进行视频解码,得到的视频解码清晰度一定比ADV7180B清晰。注意这里面强调的是其他的外部条件是完全相同的情况下。如果ADI的这个基调不成立那么下面的内容将不用在继续探讨。

        先说一下整个CVBS信号经过的路径和视频解码芯片在整个链路中的位置。在这里要强调的一点是CPU没有对数字的视频信号没有做任何处理。Loda的视频解码芯片的视频数字信号直接通过LVDS送到屏幕。

                      

          不同的视频解码芯片的工作流程是相同的,那么两套设备在输入标准视频源时,字屏幕显示的结果如下图所示,图像对黑白线条显示清晰度的好坏显而易见。下图的左边是ADV7282-M的输出结果,右边则是ADV7180B解码后在屏幕显示的结果:

               

         通过上面的实际的显示,结果很明显ADV7282的清晰度不好,在黑白的竖和数字清晰度不好。现在需要知道造成这样的差异的原因在哪。

         两台设备不是同一家公司的产品,左边是使用ADV7282-M解码芯片的是我们的产品,右边是别的公司产品,使用的是ADV7280B的视频解码芯片。

      希望攻城狮们多多给与解答,是什么原因导致这样的问题!

Outcomes