AnsweredAssumed Answered

How to use an AD9959/PCBZ evaluation board ?

Question asked by VOLAJP on Oct 27, 2014
Latest reply on Oct 28, 2014 by Kevin.G

Bonjour, afin de générer 3 signaux sinusoïdaux en relation linéaire autour de 80MHz, j'envisage d'acheter rapidement un kit de développement AD9959/PCBZ.

J'ai besoin d'informations complémentaires que je ne trouve pas dans les document pdf du kit ou du circuit :

 

1 Puis-je utiliser ce kit avec Windows 7?

2 Ai-je besoin d'un oscillateur externe ou bien d'un cristal et de quel type ?

3 Quelle est la puissance nécessaire  pour les deux alimentations (3.3V and 1.8V) ?

4 est-il possible d'utiliser un oscillateur interne pour obtenir par exemple 79, 75, 164 MHz sur chacune des 3 sorties ?

5 Est-il necessaire que le PC sont connecté en permanence à la carte via l'entrée USB pour avoir une bonne stabilité du signal ?

 

Merci pour les réponse, sincèrement,

 

Jean-Pierre VOLA

CNRS

-------------------------------------------------------------------------

Hello, in order to generate 3 sinusoïdal waveforms which are linearly dependant around of 80MHz, I project to use an AD9959/PCBZ evaluation kit.

I need some informations I can't find in pdf document :

 

1 Can I use it with Windws7 to program ?

2 Do I need an external oscillator or crystal and what kind of ?

3 What are the power of the 2 power supplies (3.3V and 1.8V) ?

4 Is it possible with an internal oscillator to obtain for example 79, 75, 164 MHz on the 3 outputs ?

5 Is it necessary to have the PC permanently connected through the USB connector of the board  for good stability of the signal ?

 

Thank you for the answers, sincerely

 

Jean-Pierre VOLA

CNRS - France

Outcomes