AnsweredAssumed Answered

AD9970 使用问题

Question asked by pioneer.liu on Mar 3, 2014
Latest reply on Mar 9, 2014 by EBarnes

我们现在所使用的芯片是AD9970sensor的输出电压饱和为900mV,但是随着光亮度的增加幅值会相应的有所增加,大概1v多不到2v,这是应用前提;问题出现在过饱和的情况下,在过饱和达到一定量时图像的输出为12bit的饱和值4095,此时设置CDS增益从0dB3dB,图像中却出现了灰度值下降的情况,由4095降到4075,且为固定值。

如果不改变CDS增益继续增强光源亮度,图像也同样出现灰度值下降的情况,随亮度增加的越多翻转的灰度值越大,且为固定值。

 

请问CDS的增益在这里起到了什么作用?不是我们理解的幅值不够的时候增加增益满足双采样需求吗?

这部分电路的工作原理是什么?

 

另外,如果不使能CLPOB功能,图像在过饱和时就不会存在反转。对AD9970的输入端的模拟信号也进行了测量,暗电平的平均幅值为500mv左右,有效像素的幅值为1.5v左右,按模拟信号计算也是可以达到饱和的。

请问造成以上现象的可能原因是什么?机理会是什么?

Outcomes