AnsweredAssumed Answered

bf609的DDR如何划分多个BANK?

Question asked by qian on Aug 19, 2013
Latest reply on Sep 3, 2013 by AkashA

hi,

  在有关blackfin芯片的文档中,我看到blackifn芯片中的sdram可以分为四个BANK.

将同时需要处理的数据,放在不同的BANK,可以有效的提高数据的访问速度.

那么这四个BANK是如何划分和配置的? 通过那些寄存器配置的?

 

由CCES默认生成的project,把DDR分成了两部分. core0和core1分别管理前后两部分.

在core0和core1的ldf文件中,可以看到每个核心的ldf文件把L3分为4个bank.

这样的话就有8个BANK了.为什么会有8个BANK.

 

如果使用bf609芯片,我该如何划分DDR的BANK? 使用哪种方式才能优化DDR的访问速度?

 

 

谢谢.

Outcomes