AnsweredAssumed Answered

您好 我使用的是贵公司的AD8476芯片

Question asked by yan188010 on Mar 24, 2018

您好,我使用的是贵公司的AD8476作为信号调理电路,VOCM连接的是AD7779产生的2.5V参考电源,将传感器信号转

换成适合AD的输入信号,目前调试遇到的问题是

(1)AD7779是否2.5 V的参考信号是上电就有的呀,还是需要设置寄存器?

(2) 先将U101的VCOM接0V,然后接传入传感器,传感器的共模信号为5V左右。当传感器的差分信号为10~21mv变化时,分别对AD8476的+out与-out端用万用表的毫伏档测量发现,信号变化时不管是+out还是-out基本没有变化大概在23mv左右,单电源供电虽然不产生负电压但是也应该是有变化的呀。

   下图是具体的电路图,项目比较着急,希望能得到您的指导,麻烦您了。

Outcomes