AnsweredAssumed Answered

LT1513 Charge current (problems)

Question asked by Ageres on Dec 27, 2017
Latest reply on Jan 17, 2018 by WATaylor

Здравствуйте. Я являюсь разработчиком систем заряда Li аккумуляторов. В своих разработках я использовал микросхему LT1513 (рисунок 1).  

При заряде Li аккумулятора напряжением 4,2 V, максимальный ток заряда достигает 500 мА, хотя по документации должен быть более 1 А. Входное напряжение питания от 5 до 8 V, ограничений по току нет.

Вы можете помочь решить эту проблему? Т.к. все компоненты подобраны в соответствии с документацией.

 

Hello. I am a systems developer charge Li batteries. In my projects I used chip LT1513 (figure 1).

When charge the Li battery voltage is 4.2 V, maximum charge current up to 500 mA, although the documentation should be more than 1 A. Input voltage 5 to 8 V, the current limitation no.

You can help to solve this problem? Since all the components are chosen in accordance with the documentation.

Attachments

Outcomes