AnsweredAssumed Answered

AD9364  RFPLL  不锁定,请求帮助。

Question asked by lius on Oct 25, 2017
Latest reply on Jul 22, 2018 by Hugh

你好。先把我们要实现的功能简单的描述下。

1、我们搭载了两颗AD9364芯片,分别输出1525.293   、1299.21MHz信号;

2、参考时钟采用外部10MHz时频信号,幅度<= 1.3VPP;

3、两个AD9364 TX RF 射频本振拟定分别为1520MHz以及1290MHz

4、准备采用FDD模式,只是用发射功能,接收功能不用。

 

遇到的问题如下:

1、BBPLL锁定;

2、RF TX PLL 以及RX PLL未锁定,但0x284[7]  = 0x244[7]= 1  .

 

1、请帮忙给出一个针对问我的应用的RF 的寄存器配置,同时TXNRX引脚以及ENABLE引脚需要做什么操作才能完成RF PLL配置;

2、ENSM如果通过SPI进行控制,如何在配置RF PLL脚本里体现。

3、请给出一个相关寄存器配置的范例。

 

多谢。

Outcomes