• 大家好:在使用AD7357时,单通道输出不准确和采样频率提高后数据采样不准确

    大家好,我在使用AD7357时候,参照的推荐电路AD8138+OP177+AD7357的电路,采集10k~1MHz信号,遇到以下问题:环境(STM32F429+AD+SPI+DMA)

    1. 这款AD7357芯片能够使用SPI的方式传输采集的数据吗?

    1. 使用标准正弦信号通入SDATA_A中,输出采样数据为,这个波形的差分信号波形。意思也是,只有将采集的相邻两个数据分开然后形成两组数据,最后绘制为一对差分正弦信号;正确的应该是一个标准的正弦波吧?

    2.在两个通道的输入都为100K正弦信号…

  • 差动放大器构成精密电流源的问题

    你好,

    最近在利用AD8274搭建一个恒流源,但是遇到很多问题,恒流源的PESPICE仿真图如图所示。

    上图所示的恒流源中OP177在实际电路中庸ADA4077-1代替,用PESPICE仿真功能是完全OK的。但是实际电路却发生了问题,AD8274的输入端在悬空状态就会叠加一个5.9V左右的电,+/-输入端都是,而且这个电明显像是从电源端串过来的,输入端就像输出端一样,接任何输入信号,输入信号的源端都会被拉至该电压。上述用法是参考ADI官方的一篇文章《差动放大器构成精密电流源的核心》。该文用的器件是AD8276…

  • RE: 有奖大讨论:放大电路设计,您最关心啥?

    以前做精密仪器的时候,选型时考虑的要素有:失调电压以及其温漂系数,输入电流,噪声频谱,供电范围,输入范围,输出驱动能力,功耗。用的最多的是OP177和AD8629,对了,对于AD8629这种运放还得考虑输入带宽。一直对运放的SETTLING TIME存有疑问,发现运放负载RC选值会影响到ADC的精度,要改采样时刻,这个细微的信号示波器又是观察不到的,用的ADC(24BIT)如果采样早了就会读值有差异。

    现在告别了小信号测量这个领域,从事音频、视频相关的模拟设计,整个信号链路和信号放大电路还是相通的…

  • TAGS LIST: Amplifiers

    AD600
    AD602
    AD603
    AD604
    AD605
    AD8264
    AD8330
    AD8331
    AD8332
    AD8334
    AD8335
    AD8336
    AD8337
    AD8338
    ADL5246
    ADL5330
    ADL5331
    LTC6412
    HMC6187G
    HMC997G
    HMC996
    HMC694G
    AD8368
    AD8351
    AD8367
    AD75071
    AD552…
  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点

    观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点 by ADIForum

    4月,我们在论坛上推出了“有奖大讨论:放大电路设计,您最关心啥?”http://ezchina.analog.com/message/14112#14112的有奖话题讨论,吸引了数十位工程师网友的热烈讨论,ADI专家也参与点评。

    这里,小编整理出其中颇具参考性的观点,分享给大家,里面不少是结合大家的实际设计的经验之谈,实实在在的干货,欢迎大家参考、欢迎继续讨论!

  • 观点大碰撞——放大电路,那些你我关注的设计要点

    4月,我们在论坛上推出了“有奖大讨论:放大电路设计,您最关心啥?”http://ezchina.analog.com/message/14112#14112的有奖话题讨论,吸引了数十位工程师网友的热烈讨论,ADI专家也参与点评。

    这里,小编整理出其中颇具参考性的观点,分享给大家,里面不少是结合大家的实际设计的经验之谈,实实在在的干货,欢迎大家参考、欢迎继续讨论!

    我们关心共模电压,0中频架构要求ADC与运放采取直流耦合,合适的共模电压可以避免因转换电压带来的额外功耗…