• RE: LVCMOS33 to RS422 transceiver

    Hi,

    One option may be to use two of the LTC1688 or LTC1689, which are very fast (100 Mbps) quad drivers, that support 3.3V operation. The LTC1688 has one enable for all four drivers together, and the LTC1689 allows two drivers at a time to be enabled…

  • TAGS LIST: Interface and Isolation

    LTM2894
    LTM2895
    LTM9100
    LTM2885
    LTM2881
    LTM2882
    LTM2883
    LTM2884
    LTM2893
    LTM2886
    LTM2887
    LTM2889
    LTM2892
    LTC1694-1
    LTC4300
    LTC4310
    LTC4302
    LTC4305
    LTC4304
    LTC4303
    LTC4306
    LTC4307
    LTC4307-1
    LTC430…
  • SPICE model for LTC490 (differential driver and receiver pair)

    Hi,

    Is there a SPICE model for LTC490 differential driver and receiver pair? If not, is there any other way to simulate this device in LTSPICE?

    I need to perform simulations in order to find an issue in a circuit that is using this device, but I have…

  • 【在线研讨会讲义下载】了解ADI高性能隔离器解决方案,这个文档就够啦

    近日,ADI 在电子发烧友官网举办了一场在线研讨会【ADI 创新的高性能隔离器解决方案】,向大家展示了 ADI 面向以下应用示例的接口和隔离产品组合:

    • 适合军事和航空航天应用:隔离式 RS-485 收发器

    • 适合高速背板扩展和模拟前端:隔离式 LVDS 产品

    • 适合工业或测试测量系统:隔离式 总线

    • 高度互补的产品组合开创行业最全面的高性能隔离式通信产品套件

    点击链接;http://webinar.elecfans.com/393.html?elecfans_trackid…

  • 官方资料上线丨《数字隔离和接口技术选型指南2021》免费下载ing~

    “数字化”正在全球范围内掀起浪潮,推动科技如闪电般速度发展:数字医疗健康、电动汽车、 5G通信和智能制造……
    电子化器件中离不开隔离技术,而数字隔离凭借其更低的噪声和电磁干扰、更高的安全性以及更长的使用寿命,是隔离发展的必然趋势。
    ADI在数字隔离技术方面有着丰富的经验,iCoupler数字隔离可保护人员和财产免受高压影响,并保护关键数据免受破坏性电干扰。
    那么面对不同的应用领域,如何选择适合的数字隔离和接口解决方案以最大化加速您的项目?

    AD…