• RE: ADUM7234: how to realize the current and voltage protection of MOSFET by using ADUM7234?

    Hello,

    The ADuM7234 provides a means for delivering a higher driver strength signal to the power MOSFET gates, as well as the ability to level shift the highside gate signal. This is done in an isolated fashion, allowing the primary and secondary sides…

  • RE: [ADuM7223]How to design High-Side voltage when MOSFET gated 200V?

    Hello,

    Yes, the Vgs voltage relative to the source node can be run negative since GNDa is floating. This is one of the advantages of digitally isolated gate drivers as compared to high-voltage level shifters. The VDDA/VOA/GNDA pins are on one silicon…

  • ADI 全新中文资料(2019 年 10 月)

  • 太阳能光伏逆变器解决方案,实现再生能源高效管理

    ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。

    主要挑战和系统设计考虑

    1. 降低1美金每瓦的系统成本
    2. 提高电网兼容能力
    3. 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
    4. 更高可靠性和更长使用寿命
    5. 通过直流电弧检测消除火灾
    6. 最大程度…
  • ADI公司再生能源—电动汽车充电设备解决方案

    ADI在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。

    今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击
    http://h.analog.com/CN-APM-renewable-evff?ADICID=SOME_CN_…

  • ADI公司再生能源—能源储存解决方案

    ADI公司能源部门概述 ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力 于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。

    今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———能源储存解决方案,点击

    http://h.analog.com/CN-APM-RENEWABLE-EVff?ADICID…

  • 伺服电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系…

  • 网络化电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCouplerRegistered数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统…