• RE: The refresh pulses of ADuM3211

    Hi Andrew, 

    The ADuM3211 is an edge encoding architecture. The isolator sends either a single or double pulse when the input detects a state transition. If the input does not detect a change within ~1us, it will send a refresh pulse. The refresh is for…

  • (ADuM3210/ADuM3211)Input signal specification.

    Hi !

    I have some question about ADuM321x.

    Q1)

    ADuM321x's input signal specification is this.

    Is there any Schmitt trigger circuit in this device?

    If ADuM32x has, can  you tell me the value of hysteresis?

     

    Q2)

    Is there AC specification for…

  • RE: 数字隔离器ADuM3211的Unpower

    1.为何要存在周期性刷新脉冲,脉冲频率和占空比大概是多少?现发现该隔离器与GPS模组有串扰。

    A:周期性刷新是因为芯片采用边缘编码方式。信号可能存在高频以及低频两部分,标准是相邻的两个跳变之间的时间长度是否大于2us。对于高频信号部分,即相邻的跳变沿之间的时间长度是小于2us,其包含有丰富的跳变沿,这部分信号主要由芯片信号编码模块对其处理;对于相邻的跳变的时间间隔是大于2us的低频信号,主要由刷新模块(Refresh)重复地发送周期为2us 左右的刷新脉冲来保证次级侧接收的信号正确。

    您如何确认二者发生了串扰呢…

  • ADI 三相智能电表参考设计 ─ 基於ADE7858A和SIM900A(转贴)

         要想对风能、太阳能、水能等绿色清洁能源进行大规模开发、远距离输送和高效率利用以期切实改变全球能源格局,就必须将这些绿色能源转变为电能并通过一个集成先进的信息化、自动控制、储能、调度等技术的坚强智能电网对这些绿色电能进行集约化管理。而智能电表是构建智能电网的关键基础设施。因此,绿色能源的发展和智能电表的发展是密切相关的。我们紧跟绿色能源和智能电网的发展步伐,为智能电表行业提供高性价比的产品和优良的服务。基于上述的发展趋势和服务理念,我们准备了三相智能电表的参考设计。详细如附件.

  • TAGS LIST: Interface and Isolation

    LTM2894
    LTM2895
    LTM9100
    LTM2885
    LTM2881
    LTM2882
    LTM2883
    LTM2884
    LTM2893
    LTM2886
    LTM2887
    LTM2889
    LTM2892
    LTC1694-1
    LTC4300
    LTC4310
    LTC4302
    LTC4305
    LTC4304
    LTC4303
    LTC4306
    LTC4307
    LTC4307-1
    LTC430…