• Difference between ADUM1301 and ADUM1311 - Pinout same?

    Hi 

    I believe the main differences  are speed and, resulted from that, power. 
    ADUM1301 is up to 90Mbps, whereas ADUM1311 is up to 10Mbps.

    Are there any other significant differences?
    The pin out is the same so far seen.

    That means new parts like ADUM131E1…

  • Reducing EMI with shielding

    I am trying to isolate my AD7794 converter from my microprocessor using the ADUM5010 and ADUM1311 isolators. The isolators would be placed on a separate board, which would be linked via a flat cable to the processor board and ADC board. This way I can…

  • TAGS LIST: Interface and Isolation

    LTM2894
    LTM2895
    LTM9100
    LTM2885
    LTM2881
    LTM2882
    LTM2883
    LTM2884
    LTM2893
    LTM2886
    LTM2887
    LTM2889
    LTM2892
    LTC1694-1
    LTC4300
    LTC4310
    LTC4302
    LTC4305
    LTC4304
    LTC4303
    LTC4306
    LTC4307
    LTC4307-1
    LTC430…
  • 伺服电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系…

  • 网络化电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCouplerRegistered数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统…