• ADRF6602的寄存器中的值能读出来吗

    您好:

          ADRF6602的寄存器中的值能读出来吗?

    我的ADRF6602上电以后,DECL2P5引脚上可以量到2.5V的电压。DECL3P3引脚上有时可以量到3.3V的电压,有时只有500mv的电压。VTUNE引脚上有时可以量到1.78V的电压,有时只有50mv的电压。DECLVCO有时可以量到2.89V的电压,有时只有50mv的电压。我看资料0x06寄存器可以控制3.3V LDO。于是我主程序就写了一个循环

    while(1)

      {

       ADRF6602_reg_write(LDO_3V3_ENABLE…

  • adrf6602评估板,改变ref_in,输出LO始终不变,1.5G左右

    量了各路电压,cp不正常为0.2V,vcc_LDO只有2.8V,ref_in是给的是正弦波。

    ref_in变数值,在设定界面里pfd没有按照我设定的值变化,仍然是默认38.4M时的状态。

    各位帮个忙。看看有没有什么解决方法?

  • 如何测试ADRF6602 IC内部锁相环是否工作正常

    您好:       

          怎么判断6602内部锁相环部分是否正常工作呢?有可以测量的引脚吗?什么样的信号可以表明锁相环部分工作正常呢?

    谢谢。

  • 我心中的ADI年度“贺岁片”——内置本振的混频器ADRF6602

    推荐理由:

           既可以使用外部的LO又可以使用内部的LO进行下变频,当使用内置的LO进行混频时自然就节省了本振物料的空间,对PCB面积大小或是成本有要求的设计项目来说的确是个福音。

  • RE: ADIRF6602 开发板问题.

    您好!

    您测量一下ADRF6602各供电引脚电压是否都正常呢?本振参考输入是否正常呢?

  • RE: 设计ADRF6604电路中遇到的问题

    您好!

    您的问题已在下面帖子中回复了。

    http://ezchina.analog.com/message/9663#9663

    看您发了很多帖子,关于ADRF6602/6603/6604,建议您都发在一个帖子,这样便于回复和跟踪,谢谢。

  • RE: 比较ADRF系列芯片时发现的问题

    您好:

        我看了ADRF6602的ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS部分(见附件),没有提到对LODRV_EN,PLL_EN,VTUNE三个引脚最大电压值的限制。对于这三个引脚我接高电压时,也必须是不超过3.3V吗?

    在2013-09-25,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:

  • ADI中文技术论坛:专家解答热帖 (2013年10月汇总)

    LDF文件有关input section的问题
    http://ezchina.analog.com/message/9795#9795

    BF537-EZ-KIT Lite 开发板 的仿真问题
    http://ezchina.analog.com/message/9801#9801

    运放的轨到轨是什么意思?
    http://ezchina.analog.com/message/9826#9826

  • TAGS LIST: RF and Microwave

    HMC928
    HMC929
    HMC931
    HMC932
    HMC933
    HMC934
    HMC935
    HMC247G
    HMC538
    HMC-C018G
    HMC-C025G
    HMC-C053G
    HMC-C584G
    HMC7056G
    HMC7054G
    HMC7053G
    HMC7056AG
    HMC642G
    HMC642AG
    HMC643G
    HMC644AG
    HMC647
    HMC647A