Hi Moritz,
I am sharing the drawings for the photoactive area for all three products below.
This is ADPD2211:
This is ADPD2212:
This is ADPD2214:
Regards,
Yigit
Hi Moritz,
I am sharing the drawings for the photoactive area for all three products below.
This is ADPD2211:
This is ADPD2212:
This is ADPD2214:
Regards,
Yigit
Does spectral response of the ADPD2214 depend on temperature? If yes, what temperature coefficient of this dependence?
Hi,
Can we use ADPD2214 for blood analyzer?
Regards,
Chandra
AD800 |
AD803 |
AD807 |
AD808 |
ADN2804 |
ADN2805 |
ADN2806 |
ADN2807 |
ADN2811 |
ADN2812 |
ADN2813 |
ADN2814 |
ADN2815 |
ADN2816 |
ADN2817 |
ADN2818 |
ADN2819 |
ADN2855 |
ADN2905 |
ADN2913 |
ADN2915 |
ADN2917 |
ADL5315 |
ADL5317 |
LTC5100 |
The four ADPD221x products each have different potential applications.
1)宽带RF收发器AD9371
AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300…
先呈上完整资源包的下载链接:
http://h.analog.com/CN-APM-WEARABLEff
智能可穿戴医疗保健设备及典型架构
可穿戴医疗保健设备可定义为能够自主监控或支持特定医疗功 能的无创式系统。(可穿戴的国家标准正在制定中) “可穿戴”一词说明该设备要么是直接佩戴在人体上的设备, 要么是一件衣服,并且具有适当的设计,支持其用作可穿戴配 件。广义上讲,这要求该设备具有极小的尺寸和重量,功能自 主,自备电源,易于使用,而且穿戴舒适。
智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带…
最新解决方案已上线,点击:http://h.analog.com/CN-VC-ANALYZER-ff?ADICID=SOME_CN_P114971 下载完整文档
体外化学分析仪的典型架构
生命科学与医疗仪器仪表包括各种不同的系统,比如体外化学 分析仪、流式细胞分析仪、输液泵、透析设备、呼吸器、导管 等设备。体外化学分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血 液、尿液、脑脊髓液和其他生物学样本。其中使用最广泛的技 术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和荧光检测方 法。可通过这些方式测量体液中的抗原…