• adpd2212

    如何使用adpd2212?

    如何使用adpd2212获取ppg信号,并导出到电脑中处理?

    纯萌新,大创需要,望各位大佬不吝赐教

  • ADPD2212 change gain

    Hello,

    On the ADPD 2212 what is the calculation for select the Rs value on figure 13 of the datasheet, for choose the gain?

  • Drawings or table of sensor positions and dimensions for ADPD2211, ADPD2212, ADPD2214

    Hi,

    I'm designing optical sensors and would like to test ADPD22xx types. However, I can't find the exact position and size of the photodiode in relation to the packages. Could you please share this information ?

     Best Regards,

        Moritz

  • TAGS LIST: Optical

    AD800
    AD803
    AD807
    AD808
    ADN2804
    ADN2805
    ADN2806
    ADN2807
    ADN2811
    ADN2812
    ADN2813
    ADN2814
    ADN2815
    ADN2816
    ADN2817
    ADN2818
    ADN2819
    ADN2855
    ADN2905
    ADN2913
    ADN2915
    ADN2917
    ADL5315
    ADL5317
    LTC5100
  • RE: Which specific ADPD221x product is best for my application or design?

    The four ADPD221x products each have different potential applications.

    • The ADPD2210 is a standalone current amplifier, which takes any current source up to 10 µA as an input and sources 24x the input current on its output while adding very low noise…
  • 7月重点推荐,你最关注啥?

    1)宽带RF收发器AD9371

    http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html

    AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300…

  • 智能可穿戴医疗保健设备解决方案

    先呈上完整资源包的下载链接:

    http://h.analog.com/CN-APM-WEARABLEff

    智能可穿戴医疗保健设备及典型架构

    可穿戴医疗保健设备可定义为能够自主监控或支持特定医疗功 能的无创式系统。(可穿戴的国家标准正在制定中) “可穿戴”一词说明该设备要么是直接佩戴在人体上的设备, 要么是一件衣服,并且具有适当的设计,支持其用作可穿戴配 件。广义上讲,这要求该设备具有极小的尺寸和重量,功能自 主,自备电源,易于使用,而且穿戴舒适。

    智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带…

  • 物联网领域常用的6大传感器

    在IoT时代,传感器无疑是其中最关键的组件之一。今天版主就说说那些在物联网领域常见的六种传感器。当然,除了这六种,还有一些常见的传感器,欢迎坛子里的大侠进行补充,与大家一起讨论。

    距离传感器

    距离传感器,又叫做位移传感器,是传感器的一种,用于感应其与某物体间的距离以完成预设的某种功能,被广泛应用于手机和各种智能灯具中,产品可以根据用户在使用过程中的不同距离产生不同的变化。

    光传感器

    光传感器就是利用光电效应,通过光敏材料将环境光线的强弱转换为电量信号。光传感器主要应用在电子产品的环境光强监测上…

  • 重磅推荐!ADI 体外化学分析仪解决方案

    最新解决方案已上线,点击:http://h.analog.com/CN-VC-ANALYZER-ff?ADICID=SOME_CN_P114971 下载完整文档

    体外化学分析仪的典型架构

    生命科学与医疗仪器仪表包括各种不同的系统,比如体外化学 分析仪、流式细胞分析仪、输液泵、透析设备、呼吸器、导管 等设备。体外化学分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血 液、尿液、脑脊髓液和其他生物学样本。其中使用最广泛的技 术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和荧光检测方 法。可通过这些方式测量体液中的抗原…