• FAQ: [#6278] adp8860 doesn't work right when writing a nonzero value to ambient_light_zone(2010)

    [#6278] adp8860 doesn't work right when writing a nonzero value to ambient_light_zone

    Submitted By: Vivi Li

    Open Date

    2010-09-28 05:29:47     Close Date

    2010-11-05 06:26:03

    Priority:

    Medium     Assignee:

    Michael Hennerich

    Status:

    Closed     Fixed In Release:

  • RE: ADI LED driver product for individual string control ?

    Hello Takehisa,

    No, the ADD5211 or ADP8140 cannot control each string individually.  However, the ADP8140 can be easily connected in parallel, so that you can control up to 2A of LED current individually on each ADP8140.  But it requires a separate IC…

  • 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案

    关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案 by ADI_Amy

    最近咱们的专家在多个场合为工程师分享了ADI的可穿戴智能产品解决方案,作为能决定可穿戴产品关键性能的电源部分,Speaker有不少分享,这里整理出来相关的产品及资料信息,分享给大家参考,相信这些在你的方案选型和产品设计中能有参考。

    ADI亚太区医疗行业市场经理王胜发表可穿戴设备技术主题演讲

     

    一张图看清ADI在可穿戴系统中的功率器件产品链


    RE: 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案…

  • RE: 关注可穿戴技术的看过来——可穿戴设备电源管理方案

    相关产品介绍:

     

    1、电池充电器 IC——ADP5061/5

    ADP5061充电器完全符合USB 3.0USB电池充电规格1.2ADP5065完全符合USB 2.0USB 3.0USB电池充电规格1.1),可通过mini-USB VBUS引脚从墙壁充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电。

    ADP5061输入电压范围为4 V6.7 VADP5065的范围为4 V5.5 V),最高可耐受20 V电压。此耐受度缓解了断开或连接时的USB总线尖峰问题。

     

    ADP…

  • TAGS LIST: Power Management

    LTM8045
    LTM8049
    LTM4651
    LTM4661
    LTM4686
    LTM4676
    LTM4686-1
    LTM4676A
    LTM4675
    LTM4677
    LTM4678
    LTM8062
    LTM8061
    LTM8052
    LTM8026
    LTM8056
    LTM8064
    LTM8054
    LTM8055
    LTM4600
    LTM4600HV
    LTM4608A
    LTM4604A
    LTM8032
  • LED 驱动器常见问题解答

    LED 作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流,从而控制发光。


    按照LED 的连接方式,常用典型连接有三种:串联LED 驱动器,并联LED 驱动器以及串+并LED 驱动。

    附件中整理了LED驱动器的常见问题及解答,欢迎大家下载分享。