• For A/D IF Frequencies less than 100 MHz, what do you recommend for the Front End?

    For A/D IF Frequencies less than 100 MHz, what do you recommend for the Front End? asked by Ajit S.

  • So we don't need a balun for A/D IF frequencies less than 100 MHz?

    So we don't need a balun for A/D IF frequencies less than 100 MHz? asked by Ajit S.

  • Does Analog Devices recommend which baluns vendor and which balun configuration is best used with the A/D converters?

    Does Analog Devices recommend which baluns vendor and which balun configuration is best used with the A/D converters? asked by Ajit S.

  • Reflected into the load, or reflected FROM the load?

    Reflected into the load, or reflected FROM the load? asked by Ajit S.

  • 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答

    在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答 by ADIForum

    ADI于5月28日在电子产品世界网站举办了“GSPS转换器宽带前端设计”在线研讨会,研讨上ADI高级系统应用工程师Rob Reeder首先和大家讨论了前端参数定义,然后概述了有源与无源前端之间的差异;随后在此基础上,集中讨论了无源前端。同时考察一些巴伦参数,并看看回波损耗、相位不平衡和布局方面的一些示例。然后向大家展示当今市场上出售的一些宽带巴伦类型,最后以一个前端匹配示例结束了研讨会,同时还谈到优化问题…

  • RE: 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答

    此次在线研讨会演讲资料请见附件


  • 干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法

    干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法 by ADI_Amy

    当今许多应用都要求高速采样模数转换器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用户能够进行更精确的系统测量。

     

    然而,更高分辨率也意味着系统对噪声更加敏感。系统分辨率每提高一位,例如从12位提高到13位,系统对噪声的敏感度就会提高一倍。因此,对于ADC设计,设计人员必须考虑一个常常被遗忘的噪声源——系统电源。ADC属于敏感型器件,每个输入(即模拟、时钟和电源输入)均应平等对待,以便如数据手册所述,实现最佳性能…

  • RE: 干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法

    结论 

    要想消除应用中的所有电源噪声是不可能的。任何系统都  不可能完全不受电源噪声的影响。因此,作为ADC的用  户,设计人员必须在电源设计和布局布线阶段就做好积极  应对。下面是一些有用的提示,可帮助设计人员最大程度  地提高PCB对电源变化的抗扰度:

    • 对到达系统板的所有电源轨和总线电压去耦。

    • 记住:每增加一级增益就会每10倍频程增加大约20 dB。

    • 如果电源引线较长并为特定IC、器件和/或区域供电,  则应再次去耦。

    • 对高频和低频都要去耦。 

    • 去耦电容接地前的电源入…

  • 【ADI实验室电路合集】第2册PDF下载

    如题,灰常实用的资料。

    第一册在这里下载:【ADI实验室电路合集】第1册PDF下载:http://ezchina.analog.com/thread/6847