• 6种常见杂散问题的成因分析及解决办法

    虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。

    针对高分辨率、精密ADC应用中的杂散问题,这里将介绍6种判断其根本原因的方法,并提出相应的解决方案。这些技术和方法将有助于提高终端系统的EMC能力和可靠性。

    先说说杂散与SFDR

    众所周知,无杂散动态范围…

  • 软件无线电技术百问百答

    软件无线电技术百问百答 by ADIForum

    咱们专家在媒体论坛中举办了“集成式软件定义无线电”的技术讲座,介绍了将RF到基带的高速模拟信号链与FPGA数字信号处理相结合,可用于无线通信。话题涉及高速模拟信号链、直接变频无线电架构、高速数据转换器接口以及软件定义无线电中的FPGA数字信号处理。演示使用新一代的模拟器件高速数据转换器、RF和时钟器件以及Xilinx Zynq-7000 SoC。其它话题包括调制器/解调器导致的系统问题,特别是温度和频率变化造成的影响。探讨可以减少这类问题影响的工厂和现场算法…

  • ADI最新的EM流量计解决方案上线啦

    电磁流量计作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,你了解多少呢?

    先呈上【ADI最新的EM流量计解决方案】下载链接:http://h.analog.com/CN-APM-FLOWMETERff?ADICID=SOME_CN_P1657

    工业电磁流量计系统原理和典型架构

    电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线的运动时,导体的两端会产生一定的感应电动势E,通过检测该感应电动势的大小来计算液体流速变化。

    电磁流量计的特性包括无压力损耗…

  • ADI专家面对面之五——ADI产品介绍及其在各个领域中的应用

    ADI专家面对面是ADI公司与广大中小型客户以研讨会和客户拜访的形式直接交流的活动。ADI技术专家现场指导客户如何应对实际设计应用中面临的问题,并详细讲解了用户在实际应用中遇到的常见问题和解决方法。

    应广大客户的要求,我们将陆续上传ADI资深工程师们在研讨会现场的演讲PPT,以供大家参考,学习与探讨。

    目前更新至第五场研讨会的内容。

    第一场与第二场内容:深度了解168通道同步采样数据采集系统AD7606

    第三场内容:深入介绍放大器应用与经典案例分析

    第五场内容:ADI产品介绍及其在各…