• ADP7102 ADIsimPower input capacitor error

    ADIsimPower is a very nice tool.. a real time saver.  However I noticed an error in the tool for the ADP2102.

    Using parameters for input voltage of +12V the tool specified an input capacitor rated at 6.3V.  Either that, or C1 and C2 in the diagram below…

  • 智能可穿戴医疗保健设备,您必须考虑的设计要素与挑战

    智能可穿戴医疗保健设备及典型架构

    可穿戴医疗保健设备可定义为能够自动、智能、无创地执行特定医疗监控、支持目的的设备。“可穿戴”一词说明该设备要么直接佩戴于人体上,要么是一件类似于衣服的物品,并且具有适当的设计,支持其用作可穿戴配件。广义上讲,这要求该设备具有极小的尺寸和重量,功能自主,自备电源,易于使用,而且穿戴舒适。

    智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带、手表、眼镜和其他可穿戴类型。执行的功能有计步器、心率监测、运动记录、生物电位测量、生物阻抗测量、血氧测量等等。

    智能可穿戴医疗保健设备是传统医疗设备的延伸…

  • 智能可穿戴医疗保健设备解决方案

    先呈上完整资源包的下载链接:

    http://h.analog.com/CN-APM-WEARABLEff

    智能可穿戴医疗保健设备及典型架构

    可穿戴医疗保健设备可定义为能够自主监控或支持特定医疗功 能的无创式系统。(可穿戴的国家标准正在制定中) “可穿戴”一词说明该设备要么是直接佩戴在人体上的设备, 要么是一件衣服,并且具有适当的设计,支持其用作可穿戴配 件。广义上讲,这要求该设备具有极小的尺寸和重量,功能自 主,自备电源,易于使用,而且穿戴舒适。

    智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带…

  • TAGS LIST: Power by Linear

    LTM8045
    LTM8049
    LTM4651
    LTM4661
    LTM4686
    LTM4676
    LTM4686-1
    LTM4676A
    LTM4675
    LTM4677
    LTM4678
    LTM8062
    LTM8061
    LTM8052
    LTM8026
    LTM8056
    LTM8064
    LTM8054
    LTM8055
    LTM4600
    LTM4600HV
    LTM4608A
    LTM4604A
    LTM8032