• RE: AD9625 Datasheet Questions

    Hi Belenie-

    I can answer you AD9625 datasheet questions for you:

    Is the Full Scale Input fixed at 1.2Vpp or is it adjustable?

    The Full Scale input is fixed and there is not a variable adjustment.

    Does SPI_VDDIO have to be +2.5V as indicated on page…

  • ADI最新的EM流量计解决方案上线啦

    电磁流量计作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,你了解多少呢?

    先呈上【ADI最新的EM流量计解决方案】下载链接:http://h.analog.com/CN-APM-FLOWMETERff?ADICID=SOME_CN_P1657

    工业电磁流量计系统原理和典型架构

    电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线的运动时,导体的两端会产生一定的感应电动势E,通过检测该感应电动势的大小来计算液体流速变化。

    电磁流量计的特性包括无压力损耗…

  • TAGS LIST: Power by Linear

    LTM8045
    LTM8049
    LTM4651
    LTM4661
    LTM4686
    LTM4676
    LTM4686-1
    LTM4676A
    LTM4675
    LTM4677
    LTM4678
    LTM8062
    LTM8061
    LTM8052
    LTM8026
    LTM8056
    LTM8064
    LTM8054
    LTM8055
    LTM4600
    LTM4600HV
    LTM4608A
    LTM4604A
    LTM8032
  • RE: Swapping SPI CS0 and CS1 for AD9371/zc706 no-OS

    Hi Andrei,

    Here is the schematic and please prove me wrong. Something is really weird here :-)

    Thanks,

    Cherif

     PDF

  • What is the max. JEDS204B lane rate of AD9691?

    Hello,

    I have some confusion about contents of the max. JESD204B lane rate in AD9691 datasheet.

    As Page 43 of AD9691 datasheet, it seems to be up to 10Gbps.

    But as Fig.78 ,Fig. 79 ,Table 26 and Table 25 in AD9691 datasheet, it seems to be up to 12…

  • ADI专家面对面之五——ADI产品介绍及其在各个领域中的应用

    ADI专家面对面是ADI公司与广大中小型客户以研讨会和客户拜访的形式直接交流的活动。ADI技术专家现场指导客户如何应对实际设计应用中面临的问题,并详细讲解了用户在实际应用中遇到的常见问题和解决方法。

    应广大客户的要求,我们将陆续上传ADI资深工程师们在研讨会现场的演讲PPT,以供大家参考,学习与探讨。

    目前更新至第五场研讨会的内容。

    第一场与第二场内容:深度了解168通道同步采样数据采集系统AD7606

    第三场内容:深入介绍放大器应用与经典案例分析

    第五场内容:ADI产品介绍及其在各…