• ADM13307-5ARZ , TJ spec

    Hi Sir,

    Could you provide me the unit chip temperature and resistance?

    P/N: ADM13307-5ARZ

    1.θ

    2.θja  

    3.θjc

    4.θca

    5.TC,

    6.TJ,

    7.TA

  • RE: ADM13307 , Tj Spec

    This question has been assumed as answered either offline via email or with a multi-part answer. This question has now been closed out. If you have an inquiry related to this topic please post a new question in the applicable product forum.

    Thank you,
  • ADM13307-5ARZ internal resistor value

    Hello,

    I have a question about internal resistor value of R1 and R2.

    I will pull-up SENSER1 pin to 3.3V by 10k ohms. I would like to check the impact of the external resistor value (10k ohms). Could you please advise me the resistor value of R1 and…

  • RE: ADM13307 - Can the Sense Pins Be Driven When Unpowered?

    This question has been assumed as answered either offline via email or with a multi-part answer. This question has now been closed out. If you have an inquiry related to this topic please post a new question in the applicable product forum.

    Thank you,
  • 伺服电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系…

  • 网络化电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCouplerRegistered数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统…

  • 重磅推荐!ADI 体外化学分析仪解决方案

    最新解决方案已上线,点击:http://h.analog.com/CN-VC-ANALYZER-ff?ADICID=SOME_CN_P114971 下载完整文档

    体外化学分析仪的典型架构

    生命科学与医疗仪器仪表包括各种不同的系统,比如体外化学 分析仪、流式细胞分析仪、输液泵、透析设备、呼吸器、导管 等设备。体外化学分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血 液、尿液、脑脊髓液和其他生物学样本。其中使用最广泛的技 术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和荧光检测方 法。可通过这些方式测量体液中的抗原…