• Checksum option for ADAS1128 and ADAS1134

    Hi,

    Is there any checksum option for ADAS1128 and ADAS1134 when the data is presented through LVDS to an FPGA? Or is there any option to generate test-data to check the digital interface?

    Is there other similar components that present data through other…

  • RE: ADAS1134 register 4 address is not definable

    Hi, 

    Apologies for missing this item. However, for more information about the ADAS1134, contact Analog Devices, Inc., at adas@analog.com.

    Additional support is available from your Analog Devices local sales.

    Thanks,

    Jellenie

  • 最新方案文档推荐——医疗X射线成像解决方案

    医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。

    医疗X射线成像原理和典型架构

    DR和CT的基本工作原理相同:X射线束穿过人体,一部分X射线由内部结构吸收或散射,余下的X射线图案传输到检测器,用于电路和计算机进行记录或进一步处理。

    DR检测器:DR检测器包括闪烁晶体层、TFT面板、模拟数据采集系统和数字处理系统。闪烁晶体层将X射线光子转换为可见光子,TFT面板将可见光子转换为电子…

  • 图像形成、计算和管理.....5分钟看懂医疗图像处理技术

    上个世纪在医疗成像领域实现的技术进步为非侵入诊断创造了前所未有的机会,并确立医疗成像作为医疗健康系统的组成部分。代表这些进步的主要创新领域之一是医疗图像处理的跨学科领域。

    这一快速发展的领域涉及从原始数据采集到数字图像传输的广泛流程,而这些流程是现代医疗成像系统中完整数据流的基础。如今,这些系统在空间和强度维度方面提供越来越高的分辨率,以及更快的采集时间,从而产生大量优质的原始图像数据,必须正确处理和解读这些数据才能获得准确的诊断结果。

    医疗图像处理的核心领域

    有许多概念和方法用于构建医疗图像处理领域…

  • TAGS LIST: Data Converters

    AD693
    AD5410
    AD5412
    AD5420
    AD5422
    AD5735
    AD5755
    AD5755-1
    AD5737
    AD5757
    AD5421
    AD421
    AD5758
    AD7569
    AD7669
    AD7868
    AD7869
    AD5593R
    AD5592R
    AD5940
    AD5941
    AD7293
    AD7294-2
    AD7292
    AD5590
    AD7294
    L…