• AD9780 driven by FMC Board Clock

    I am using the AD9780 along with an FMC board. The FMC is used in a system
    where the clock may be delayed for up to 1us. Are any of the DAC
    functionalities affected or modified due to this clock delay?
    If yes, is there a minimum time to recover…

  • AD9780 DAC ENOB parameter

    AD9780的有效位数(ENOB)是多少呢?谢谢

  • AD9780的DCOP和DCON的差分时钟输出幅度仅有100mv,甚至更小。

    各位专家,请问下AD9780的差分时钟244M时输出DCOP和DCON的幅度,不接负载时,波形为1.2V偏置,400mv的峰峰值,把这个信号接上到FPGA时,偏置还是1.2v,峰峰值降到不到100mV,输出的时钟频率越高,峰峰值越小,请问这个正常吗,FPGA需要用这个时钟采样数据发送给AD9780,导致输出不稳定,有时候EVM会恶化很明显,请问这个是什么原因导致,有解决办法吗?

  • AD9780  的复位问题

    您好:

            我们在使用 ADI 数模转换芯片 AD9780 时,遇到了比较棘手的上电复位问题,以下是对问题的描述:

     

               1. AD9780 复位问题。 AD9780 的原理图设计采用官网推荐的同类芯片 AD9783 原理图设计,其有上电瞬间有两种运行模式可选择(Pin mode   和  SPI mode),起初我们使用的是 pin mode (对应的 CSB引脚 10K电阻 拉低,SDO 引脚 10K电阻 拉高,SDIO 引脚 10K电阻 拉低 ,Reset 引脚 10K 电阻 拉低,且四个引脚均与FPGA…

  • AD9780 使用中的复位问题

    您好:

            我们在使用 ADI 数模转换芯片 AD9780 时,遇到了比较棘手的上电复位问题,以下是对问题的描述:

     

               1. AD9780 复位问题。 AD9780 的原理图设计采用官网推荐的同类芯片 AD9783 原理图设计,其有上电瞬间有两种运行模式可选择(Pin mode   和  SPI mode),起初我们使用的是 pin mode (对应的 CSB引脚 10K电阻 拉低,SDO 引脚 10K电阻 拉高,SDIO 引脚 10K电阻 拉低 ,Reset 引脚 10K 电阻 拉低,且四个引脚均与FPGA…