• 推荐一款16bit的ADC

    气象雷达用ADC,以前使用的型号为AD9446,但这个ADC功耗太大,而且还是单通道的,有没有它的替代产品?最好是双通道或者4通道的ADC,采样率80M以上,INL指标越高越好

  • AD9446ECL电平时钟接口电路

    FPGA产生LVDS时钟信号 => 经MC100LVEL16D(On Semiconductor)转为ECL电平 => AD9446时钟接口。下图为原理图设计。

    但是这么转换之后,还不如直接将FPGA输出LVDS时钟信号直接接到AD9446的时钟管脚的效果好。AD9446数据手册上有关于ECL时钟输入的应用电路(如下图-Page26),但并未给出VT电压值、连接VT的电阻阻值以及ENCODE是否就是CLK引脚,不知有无进一步更细致的介绍?谢谢。

  • ADC 采样信号构建

    我的ADC为AD9446,16Bit。现在想测试其采样10MHz正弦信号的信噪比,但是我手头只有Tektronix_AFG3252,其为14位分辨力,无法提供高精度的正弦信号。请问对于AD9446的采样信号,应该通过什么来构建?

  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数

    ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数 by adiadmin

    现在,RF应用中会用到许多宽带运算放大器和ADC,这些器件的噪声系数因而变得重要起来。我们不仅必须知道运算放大器的电压和电流噪声,而且应当知道确切的电路条件:闭环增益、增益设置电阻值、源电阻、带宽等。计算ADC的噪声系数则更具挑战性,大家很快就会明白此言不虚。当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确解读结果,需要了解ADC在信号链中的位置…

  • High speed ADC's control board introduction

    Can I get an introduction document that explains the difference between the
    following high speed ADC control board types:

    HSC-ADC-EVALB-DCZ
    (dual channel)
    HSC-ADC-EVALC
    HSC-ADC-EVALCZ

     

    Please see the attached document for comparisons on these…

  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数

    现在,RF应用中会用到许多宽带运算放大器和ADC,这些器件的噪声系数因而变得重要起来。我们不仅必须知道运算放大器的电压和电流噪声,而且应当知道确切的电路条件:闭环增益、增益设置电阻值、源电阻、带宽等。计算ADC的噪声系数则更具挑战性,大家很快就会明白此言不虚。当RF工程师首次计算哪怕是最好的低噪声高速ADC的噪声系数时,结果也可能相对高于典型RF增益模块、低噪声放大器等器件的噪声系数。为了正确解读结果,需要了解ADC在信号链中的位置。因此,当处理ADC的噪声系数时,务必小心谨慎。

    噪声系数(NF…

  • 关于宽带ADC前端设计考虑:用放大器还是用变压器驱动ADC?

    高性能魔术转换器(ADC)“前端”的输入配置设计对达到要求的系统性能至关重要 。优化总体设计取决于很多因素 ,包括应用性质、系统组成和ADC的结构。以下的问答主要节绍了使用放大器和变压器影响ADC前端设计的一些重要的实际考虑。


    问:放大器和变压器根本区别是什么?

    答:放大器是有源器件,而变压器是无源器件。放大器和其它所有的有源器件一样,消耗功率并且产生噪声;变压器不消耗功率并且产生的噪声可以忽略不计。两者都涉及到动态效应问题。

     

    问:为什么选择放大器?

    答:放大器的性能限制比变压器少…

  • RE: 模拟对话 2007年第41卷第1期

    关于宽带ADC前端设计考虑ΙΙ:用放大器还是用变压器驱动ADC?

    By Rob Reeder [rob.reeder@analog.com]
    Jim Caserta [jim.caserta@analog.com]

     

    高性能模数转换器(ADC)“前端”的输入配置设计对达到要求的系统性能至关重要 。优化总体设计取决于很多因素 ,包括应用性质、系统组成和ADC的结构。以下的问答主要节绍了使用放大器和变压器影响ADC前端设计的一些重要的实际考虑。

    问:放大器和变压器根本区别是什么?

    答:放大器是有源器件…

  • Magnetic Compatible LNA

    Hello,

    I am working on the RF receiving coil of MRI scanner, and a magnetic compatible low noise amplifier is required to work as pre-amplifier inside the magnetic body. The magnetic field could be 1.5T or maybe up to 7T. I noticed that ADI has a document…