• RE: 有奖分享——最爱ADI放大器

    使用了很多ADI的模拟器件,主要设计仪器仪表类产品。

    AD8571:超低失调电压运算放大器, 使用这个运行主要因为两点:

         1:超低的失调电压,1uV,什么概念,就是一点点热电偶效应你都要考虑一下,不然你就浪费了AD8571的正能量了。用来测量1A电流时,只需要串个0.01R的电阻就能非常精确的使ADC达到60DB的动态范围。

         2:超低的偏置电流,当你要测试10nA的电流时,你就会知道这个是有多重要了。

    AD8331:数字可控型仪表放大器,这个放大器由两部分组成,一个仪表放大器,一个普通运放…

  • ADA4937 Gain resistors

    Hi,

    I'd like to know if there is any problem in using resistors of some kOhms as RF and RG for ADA4937 fully differential amplifier: I need a 2kOhms input impedance.

    Thanks.

  • RE: AD9243的接地问题

    为了获得最佳的性能,建议你按照数据手册里推荐的评估板来设计PCB,对于高速ADC的布线的相关问题,建议你可以参考附件。

  • 数据采集技术问题百问百答

    我们在电子产品世界做了一期主题为“数据转换:简化难题”在线技术论坛(观看论坛视频,请点击http://ezchina.analog.com/message/9778),论坛中全国工程师提出了上百个关于数据采集的技术问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中工程师可能常会问道的技术问答分享给大家,相信能解答您心中不少类似的问题哦:

    演讲PPT资料,请见附件

    【问】AD8145作为五线制VGA信号差分转单端器件时,高温环境下,视频会不会存在水波纹…
  • TAGS LIST: Data Converters

    AD693
    AD5410
    AD5412
    AD5420
    AD5422
    AD5735
    AD5755
    AD5755-1
    AD5737
    AD5757
    AD5421
    AD421
    AD5758
    AD7569
    AD7669
    AD7868
    AD7869
    AD5593R
    AD5592R
    AD5940
    AD5941
    AD7293
    AD7294-2
    AD7292
    AD5590
    AD7294
    L…
  • ADC输入噪声面面观——噪声是利还是弊?

    ADC输入噪声面面观——噪声是利还是弊?

    ADC输入噪声面面观——噪声是利还是弊?
    所有模数转换器(ADC)都有一定量的“折合到输入端噪声”,可以将其模拟为与无噪声ADC输入串联的噪声源。折合到输入端噪声与量化噪声不同,后者仅在ADC处理交流信号时出现。多数情况下,输入噪声越低越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高的分辨率。这似乎毫无道理,不过继续阅读本指南,就会明白为什么有些噪声是好的噪声。

  • 关于宽带ADC前端设计考虑:用放大器还是用变压器驱动ADC?

    高性能魔术转换器(ADC)“前端”的输入配置设计对达到要求的系统性能至关重要 。优化总体设计取决于很多因素 ,包括应用性质、系统组成和ADC的结构。以下的问答主要节绍了使用放大器和变压器影响ADC前端设计的一些重要的实际考虑。


    问:放大器和变压器根本区别是什么?

    答:放大器是有源器件,而变压器是无源器件。放大器和其它所有的有源器件一样,消耗功率并且产生噪声;变压器不消耗功率并且产生的噪声可以忽略不计。两者都涉及到动态效应问题。

     

    问:为什么选择放大器?

    答:放大器的性能限制比变压器少…

  • 高速ADC/DAC设计回顾

    摘自:电子系统设计

      着数字信号处理技术的迅速发展以及数字信号处理器件性能的全面提高,实际系统对高速数据转换器的要求也越来越高。例如,在移动通讯基站设计中,高速数据转换器不仅要有很高的转换速度,而且还需要对高频信号具有很小的噪音失真,以免小信号被频率相近的大信号所掩盖。对于数码相机和摄像机等图像采集和显示应用,为减少体积、成本并延长电池使用时间,高速数据转换器的小体积和低功耗也凸现重要。这些都对采用高速A/D、D/A转换器的电子系统设计提出了更多挑战。

      在《电子系统设计》专题论坛中,我们邀请到了两位高速A…

  • RE: 模拟对话 2007年第41卷第1期

    关于宽带ADC前端设计考虑ΙΙ:用放大器还是用变压器驱动ADC?

    By Rob Reeder [rob.reeder@analog.com]
    Jim Caserta [jim.caserta@analog.com]

     

    高性能模数转换器(ADC)“前端”的输入配置设计对达到要求的系统性能至关重要 。优化总体设计取决于很多因素 ,包括应用性质、系统组成和ADC的结构。以下的问答主要节绍了使用放大器和变压器影响ADC前端设计的一些重要的实际考虑。

    问:放大器和变压器根本区别是什么?

    答:放大器是有源器件…