I'm planning to use AD8139 or ADA4932-1 to drive AD9236. And I want to do x10 attenuation at the same time. I've some guestions:
- The ADA4932-1 gives Figure 39, "Open-Loop Gain and Phase vs. Frequency", The phase margin is aboult 45 degree, so…
I'm planning to use AD8139 or ADA4932-1 to drive AD9236. And I want to do x10 attenuation at the same time. I've some guestions:
Hi 6j5,
The parallel equivalent in AN-742 is shown because we are looking at the input differential into the ADC. I also think you are referring to an older revision of this app note. So I attached the latest.
In all the ADC impedance tables that are…
为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,你都想过哪些办法?其实呢只要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗即可。下面就为坛子里的侠士们介绍下如何在多个常用IF频率下采用谐振法将采样保持阻抗变换为可预测性的负载,从而更精确地设计抗混叠滤波器。
开关电容ADC
为了降低功耗,开关电容ADC省掉了ADC前端中的缓冲。 ADC采样保持放大器电路(SHA)由输入开关、输入采样电 容、采样开关和放大器构成,如图1所示,输入开关直接 连接着驱动器和采样电容…
Hi scottbehr,
Choosing a high sample rate converter will definitely aide in reducing the cost and complexity of the anti-aliasing filter (AAF). Next, if possible, choose a 20MHz BW to be within baseband at Fs/4 or greater, this will push the harmonics…
ADI首届设计峰会吸引了全国专业工程师的热烈关注和参与,相关主题技术研讨与交流获得了工程师的积极反响。小编经过努力,拿到其中部分的演讲PPT资料,将在论坛中以图文形式与大家分享,并提供完整的PDF资料下载。希望大家喜欢哦!
本讲义涉及以下主题内容
物理信号到电子信号的转换和处理
模拟域和数字域----为什么要转换为数字信号?
采用外部基准电压的基本ADC
数据采样系统:采样和量化
单极性二进制代码,4位转换器
双极性代码(4位转换器)
最低有效位
…数据采集中的数据转换过程分两部分,包括采样并将信号转换为数字值。这些过程本质上会损失完整模拟信号中的一部分,但是换取了数字信号处理的能力和鲁棒性。当我们试图捕捉信号,而系统存在分辨率和速度方面的限制时,这便非常困难。
我们在电子产品世界做了一期主题为“数据转换:简化难题”在线技术论坛,会看该视频,请点击http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/148。通过本研讨会,您将了解如何设计一个可最大程度减少信号损耗的数据转换系统,以便满足信号处理要求…
我们在电子产品世界做了一期主题为“数据转换:简化难题”在线技术论坛(观看论坛视频,请点击http://ezchina.analog.com/message/9778),论坛中全国工程师提出了上百个关于数据采集的技术问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中工程师可能常会问道的技术问答分享给大家,相信能解答您心中不少类似的问题哦:
(演讲PPT资料,请见附件)
【问】AD8145作为五线制VGA信号差分转单端器件时,高温环境下,视频会不会存在水波纹… |
AD693 |
AD5410 |
AD5412 |
AD5420 |
AD5422 |
AD5735 |
AD5755 |
AD5755-1 |
AD5737 |
AD5757 |
AD5421 |
AD421 |
AD5758 |
AD7569 |
AD7669 |
AD7868 |
AD7869 |
AD5593R |
AD5592R |
AD5940 |
AD5941 |
AD7293 |
AD7294-2 |
AD7292 |
AD5590 |
AD7294 |
L… |