• Rule of name about ADC

    how can I get rule of name about ADC or DAC, such as ad9268,ad9219,ad9239,ad9244 and so on?

  • RE: Unexpected Signals with ML605 FPGA & AD9129

    By new configuration, I meant that you configuring the device (AD9219) differently, to mix your base band signal to 1.4 GHz. 

    The provided reference design is using the DDS as data source:

    Xil_Out32((CF_BASEADDR + 0x04), 0x00000);
    Xil_Out32((CF_BASEADDR…

  • ADC输出不正常问题

    使用AD9219-65M

    ADC四个通道输出通过后端解串后始终为 0X200(表示VIN端输入为零,实际在VIN端有信号输入)。

    通过示波器测量确定输入信号正确到达VIN+、VIN-管脚。ADC的电源输入正确。采用内部参考电压且测量得到参考电压为1V。    电路结构以及后端解串程序在另一块系统板已经得到验证,ADC可以正确完成转换。

    我想了解一下在我做过以上测试均正常的前提下还会存在什么问题会导致这个问题。

  • 图像形成、计算和管理.....5分钟看懂医疗图像处理技术

    上个世纪在医疗成像领域实现的技术进步为非侵入诊断创造了前所未有的机会,并确立医疗成像作为医疗健康系统的组成部分。代表这些进步的主要创新领域之一是医疗图像处理的跨学科领域。

    这一快速发展的领域涉及从原始数据采集到数字图像传输的广泛流程,而这些流程是现代医疗成像系统中完整数据流的基础。如今,这些系统在空间和强度维度方面提供越来越高的分辨率,以及更快的采集时间,从而产生大量优质的原始图像数据,必须正确处理和解读这些数据才能获得准确的诊断结果。

    医疗图像处理的核心领域

    有许多概念和方法用于构建医疗图像处理领域…

  • TAGS LIST: Data Converters

    AD693
    AD5410
    AD5412
    AD5420
    AD5422
    AD5735
    AD5755
    AD5755-1
    AD5737
    AD5757
    AD5421
    AD421
    AD5758
    AD7569
    AD7669
    AD7868
    AD7869
    AD5593R
    AD5592R
    AD5940
    AD5941
    AD7293
    AD7294-2
    AD7292
    AD5590
    AD7294
    L…
  • RE: Input matching of switched capacitor ADC (AN-742)

    Hi 6j5,

    The parallel equivalent in AN-742 is shown because we are looking at the input differential into the ADC. I also think you are referring to an older revision of this app note. So I attached the latest.

    In all the ADC impedance tables that are…