• Ad8610 Spice model

    Is there an issue with the AD8610 spice model?

    When I compare the ADA4610, AD8625 and AD8610, the output (Vout3) of the 8610 is heavily dependent on the input resistor R14.

    For 1K or higher the output goes to the -rail.

    This occurs when using +- 10V…

  • RE: 求一款能单端输入的ADC芯片

    ADC 你可以看一下AD7734.

    您需要的放大器还是很多的,可以看一下AD8065,AD8625等。

  • TAGS LIST: Amplifiers

    AD600
    AD602
    AD603
    AD604
    AD605
    AD8264
    AD8330
    AD8331
    AD8332
    AD8334
    AD8335
    AD8336
    AD8337
    AD8338
    ADL5246
    ADL5330
    ADL5331
    LTC6412
    HMC6187G
    HMC997G
    HMC996
    HMC694G
    AD8368
    AD8351
    AD8367
    AD75071
    AD552…
  • 重磅推荐!ADI 体外化学分析仪解决方案

    最新解决方案已上线,点击:http://h.analog.com/CN-VC-ANALYZER-ff?ADICID=SOME_CN_P114971 下载完整文档

    体外化学分析仪的典型架构

    生命科学与医疗仪器仪表包括各种不同的系统,比如体外化学 分析仪、流式细胞分析仪、输液泵、透析设备、呼吸器、导管 等设备。体外化学分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血 液、尿液、脑脊髓液和其他生物学样本。其中使用最广泛的技 术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和荧光检测方 法。可通过这些方式测量体液中的抗原…

  • 把握黄金急救时间,ADI自动体外除颤器(AED)解决方案免费下载ing!

    你知道心源性猝死(SCD)吗?

    心源性猝死是指急性症状发作后1小时内发生的以意识突然丧失为特征的由心脏原因引起的自然死亡,而且心源性猝死90%以上发生在医院外,但是这类猝死病人的黄金急救时间只有5-10分钟,超过10分钟的抢救存活率不到1%。

    当发生心源性猝死(SCD)时,唯一的救治手段是胸外按压+心脏除颤,及时除颤是迄今公认制止心脏猝死的最有效方法。

    对此,ADI推出了自动体外除颤器(AED)解决方案,可以自动诊断可能危及患者生命的心室纤维性颤动和心室性心博过速两种心律失常症状。

     PDF

    自动一词提示器件可以自主分析患者状况…

  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护

    运算放大器输出相位反转和输入过压保护

  • ADI运算放大器选型指南

    ADI运算放大器选型指南

  • Noise optimizing AD8599 &&

    Good day,

    I have a task to optimize noise in BW 10Hz - 10kHz.

    Voltage gain shall be around 20..50. OA connected directly to source of signal,

    which has impedance 1kOm DC and 50Om AC. OA connected to middle point of R1/R2 divider,

    where R1 connected…