• How to unleash the outputs of operational amplifiers are connected to a common load?

    Used operational amplifiers AD8534 and AD8532.

  • EMI reduction of inverting input OP AMP architecture

    Hi all,

    I'm using an inverting opamp architecture with an AD8534 to sum the ac currents from two physically orthogonal sensing inductors. The magnetic sensors are for low frequencies 200Hz to 5kHz and the source impedance into the OP AMP is low -…

  • RE: 有奖分享——最爱ADI放大器

    哈哈,不要说明嘛,看来你对偏流也是要求很高呀,ADI在这方面真的很强,失调1uV,偏流10pA,真很低了,后来记的北京郭工还推荐了一个ADA4528,失调更是低到0.3uV的程度。

    圣邦微的我也用过不少,GSM8554低失调、GMS321通用、GSM8054高速, 圣邦微的说他们的研发就是ADI的,不过产器真的跟ADI的很像,运放主要分三个系列,低失调、低功耗、高速。

    目前圣邦微还有两点不足:

    1:他们产品比较单一,运放都是5V供电以内的,没有超过5V的。

    2:把他们的产品与ADI的混入同一个系统…

  • TAGS LIST: Audio

    AD8024
    AD8509
    AD8511
    AD8531
    AD8532
    AD8534
    AD8565
    AD8566
    AD8567
    AD8614
    AD8644
    ADD8504
    ADD8710
    AD8519
    ADSY8401
    AD8529
    AD1870
    AD1871
    AD1877
    AD1974
    ADAU1977
    ADAU1978
    ADAU1979
    ADAU7002
    SSM2602
    SSM26…
  • TAGS LIST: Amplifiers

    AD600
    AD602
    AD603
    AD604
    AD605
    AD8264
    AD8330
    AD8331
    AD8332
    AD8334
    AD8335
    AD8336
    AD8337
    AD8338
    ADL5246
    ADL5330
    ADL5331
    LTC6412
    HMC6187G
    HMC997G
    HMC996
    HMC694G
    AD8368
    AD8351
    AD8367
    AD75071
    AD552…
  • (转)运算放大器输入和输出共模与差分电压范围

    输入与输出电压范围

    关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型来优化该性能点,首先要考虑较为基础的问题。

    任何实际运算放大器输入和输出端的工作电压范围都是有限的。现代系统设计中,电源电压在不断下降,对运算放大器之类的模拟电路而言,3 V至5 V的总电源电压现在已十分常见。这一数值和过去的电源系统电压相差甚远,当时通常为±15 V(共30 V)。

    由于电压降低,必须了解输入和输出电压范围的限制…