• AD8495能对E型和J型热电偶进行检测么?

    大家好!

           本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。

           由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格升高,AD8494(针对J型)的2℃精度对应的测温范围不能满足项目的要求,所以想利用AD8495对K、J、E的热电偶进行检测。

           想问一下:

           (1)对于K型热电偶,AD8495的输入输出关系是Vthermocouple = (Vout - Vref - 12.5mv)/122.4。

            那么…

  • 问题: ADI最新中文资料(2011年5月)

  • 精度只有±0.1°C?!这款新一代硅芯片温度传感器可以做到!

    电子行业对精度的要求越来越高,温度检测也不例外。目前市面上有许多温度检测解决方案,每一种都有其优缺点。硅芯片温度传感器,线性度相对较高,而且精度远超其他解决方案。但是,硅芯片温度检测领域的最新进展意味着,使用硅芯片解决方案将可以实现高分辨率和高精度。

    新冰箱

    那时正是2020年3月,英国即将进入封锁状态。全球都在囤积食物,以防超市关门,而未来似乎充满不确定。就在这种时 候,Bramble家的冰箱罢工了。满脑子都回响着Kenny Rogers单曲"露西尔"中的歌词"你怎么选择在这样一个时刻离开我"…

  • TAGS LIST: Amplifiers

    AD600
    AD602
    AD603
    AD604
    AD605
    AD8264
    AD8330
    AD8331
    AD8332
    AD8334
    AD8335
    AD8336
    AD8337
    AD8338
    ADL5246
    ADL5330
    ADL5331
    LTC6412
    HMC6187G
    HMC997G
    HMC996
    HMC694G
    AD8368
    AD8351
    AD8367
    AD75071
    AD552…
  • 重磅推荐!ADI 体外化学分析仪解决方案

    最新解决方案已上线,点击:http://h.analog.com/CN-VC-ANALYZER-ff?ADICID=SOME_CN_P114971 下载完整文档

    体外化学分析仪的典型架构

    生命科学与医疗仪器仪表包括各种不同的系统,比如体外化学 分析仪、流式细胞分析仪、输液泵、透析设备、呼吸器、导管 等设备。体外化学分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血 液、尿液、脑脊髓液和其他生物学样本。其中使用最广泛的技 术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和荧光检测方 法。可通过这些方式测量体液中的抗原…