模数转换器 (ADC):
AD6657 | AD7150 | AD7190 | AD7191 | AD7450 | AD7606 | AD7705 | AD7709 | AD7718
| AD7719 | AD7730 | AD7734 | AD7746 | AD7780
| AD7783 | AD7791 | AD7792 | AD7794 | AD7862 | AD9272 | AD7192 |
NEW! |
NEW!
数模转换器…
Hi Jovialjha,
Below is the short list of Sigma delta ADC that possibly fit to your requirement.
ADI Sigma-Delta ADC portfolio range from 8bit to 24 bit resolution. And these parts are available with their evaluation board and software, you can visit…
Sigma -Delta ADC常见问题解答 by ADIForum
ADI 拥有一系列种类齐全的高分辨率低带宽的Sigma-Delta ADC 产品,这些产品不仅集成了ADC,还集成了电流源、多路开关、可编程增益放大器PGA,模拟输入缓冲等等。
附件中是 Sigma -Delta ADC常见问题解答 ,欢迎小伙伴们下载~~
RE: Sigma -Delta ADC常见问题解答 by ADIForum:
针对该资料中的问题【为什么转换结果的后几位总在跳…
Chopping on delta sigma delta ADCs is a technique that can be used to cancel offset voltages and other low frequency errors. You can read more about it on the attached file.
For the ADC conditions during calibration, it is recommended to use the slowest…
ADI 拥有一系列种类齐全的高分辨率低带宽的Sigma-Delta ADC 产品,这些产品不仅集成了ADC,还集成了电流源、多路开关、可编程增益放大器PGA,模拟输入缓冲等等。
附件中是 Sigma -Delta ADC常见问题解答 ,欢迎小伙伴们下载~~
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
先来说说噪声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定的直流模拟输入,输出码 应为0。但是,由于噪声影响,恒定模拟输入存在一个码 字分布。此噪声包括ADC内部的热噪声和模数转换过程引…
您好。
是的,V1V2的输入范围要满足输入范围要求,注意VCM的选择。
转换公式的问题在跟我们的产品为您确认。
您测试使用的计算方式得到的接近峰峰值分辨率,不是有效值分辨率。请参考附件的文章