• RE: ADC conversion using Instrumentation Amplifier

    Hello DC,

    I think you bring a good point about complexity vs. dynamic range.

    In the case of single supplies: keep in mind that going from +5V to +/-10V you've only increased your dynamic range by a factor of 4 or 12dB (assuming all the error sources…

  • ADI设计峰会讲义分享——数据转换:简化难题

    ADI首届设计峰会吸引了全国专业工程师的热烈关注和参与,相关主题技术研讨与交流获得了工程师的积极反响。小编经过努力,拿到其中部分的演讲PPT资料,将在论坛中以图文形式与大家分享,并提供完整的PDF资料下载。希望大家喜欢哦!

    本讲义涉及以下主题内容

     

    物理信号到电子信号的转换和处理

    模拟域和数字域----为什么要转换为数信号

    采用外部基准电压的基本ADC

    数据采样系统:采样和量

    单极性二进制代码,4位转换器

    双极性代码(4位转换器)

    最低有效位

  • Comment on 【在线研讨会回顾】数据采集技术问题

    在此次论坛上,全国工程师提出了上百个关于数据采集的技术问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中工程师可能常会问道的技术问答分享给大家,相信能解答您心中不少类似的问题哦:

     

     

    【问】AD8145作为五线制VGA信号差分转单端器件时,高温环境下,视频会不会存在水波纹?" 【答】 AD8145的工作稳定是-40到105度,高温下的性能也要看周围其他器件的性能。
  • 数据采集技术问题百问百答

    我们在电子产品世界做了一期主题为“数据转换:简化难题”在线技术论坛(观看论坛视频,请点击http://ezchina.analog.com/message/9778),论坛中全国工程师提出了上百个关于数据采集的技术问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中工程师可能常会问道的技术问答分享给大家,相信能解答您心中不少类似的问题哦:

    演讲PPT资料,请见附件

    【问】AD8145作为五线制VGA信号差分转单端器件时,高温环境下,视频会不会存在水波纹…
  • TAGS LIST: Data Converters

    AD693
    AD5410
    AD5412
    AD5420
    AD5422
    AD5735
    AD5755
    AD5755-1
    AD5737
    AD5757
    AD5421
    AD421
    AD5758
    AD7569
    AD7669
    AD7868
    AD7869
    AD5593R
    AD5592R
    AD5940
    AD5941
    AD7293
    AD7294-2
    AD7292
    AD5590
    AD7294
    L…