• 混合信号处理器新标杆ADSP-CM40x在电机控制中的应用

    下一代混合信号处理器的标杆产品ADSP-CM40x系列最大的应用之一就是电机控制。这里分享ADSP-CM40x在电机控制中的应用资源供大家学习参考,也欢迎有电机控制应用需求的筒子们跟帖讨论、提问。

    伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道16位ADC,精度高达14位,同时还集成240 MHz浮点ARMRegistered CortexTm-M4处理器内核。除模拟转换性能和380 ns转换速度外,ADSP-CM40x还提供一系列其他特性…

  • 网络化电机控制解决方案

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCouplerRegistered数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统…

  • ADI公司再生能源—电动汽车充电设备解决方案

    ADI在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。

    今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击
    http://h.analog.com/CN-APM-renewable-evff?ADICID=SOME_CN_…

  • 太阳能光伏逆变器解决方案,实现再生能源高效管理

    ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。

    主要挑战和系统设计考虑

    1. 降低1美金每瓦的系统成本
    2. 提高电网兼容能力
    3. 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
    4. 更高可靠性和更长使用寿命
    5. 通过直流电弧检测消除火灾
    6. 最大程度…
  • ADI公司再生能源—能源储存解决方案

    ADI公司能源部门概述 ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力 于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控 和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。

    今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———能源储存解决方案,点击

    http://h.analog.com/CN-APM-RENEWABLE-EVff?ADICID…

  • 最新中文资料更新20140116

  • 问题: ADI最新中文资料(2011年5月)

  • 适用于工业运动控制的测量技术

    工业运动控制涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或泵控制、具有更为复杂的交流驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的机器人)。这些系统需要检测和反馈多个变量,例如电机绕组电流或电压、直流链路电流或电压、转子位置和速度。在诸如增值功能(如状态监控)等考虑因素中,终端应用需求、系统架构、目标系统成本或系统复杂度将决定变量的选择和所需的测量精度。据报道,电机占全球总能耗的40%,国际法规越来越注重整个工业运动应用的系统效率,因此,这些变量越来越重要,特别是电流和电压。


    本文将根据电机额定功率…

  • Certificates for the Safety and regulatory approvals for ADuM4190

    Can you provide the certificates for the Safety and regulatory approvals for
    ADuM4190, I can not find them on your website



     

    I have attached here the safety and regulatory approval certificates for
    ADuM4190. These certificates will be posted…

  • 数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版)

    数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版) by adiadmin

    产品组合

    • 单通道和多通道数据隔离器

    • 集成隔离电源的数字隔离器:isoPowerRegistered

    • USB隔离器

    • 隔离式栅极驱动器

    • 开关稳压器

    • I2C数字隔离器*

    • 隔离式CAN收发器

    • 隔离式RS-485收发器

    • 隔离式RS-232收发器

    • 隔离式Σ-Δ调制器

     

    6567.attachment…