FAQ
ADI工程师:
您好!我在使用AD6645的时候有点问题,向您请教一下。
AD8331和AD6645交流耦合,AD8331的VCM引脚输出共模电压2.4V,AD6645的VREF引脚输出2.5V,可以把AD6645的VREF引脚直接和AD8331的VCM引脚连起来吗?
大家好, 最近我设计了一版 AD6645+FPGA的采集电路
以下是 AD6645前端部分
经过测量, AD8138 正电压为5.1V, 负电压为 -4.5V (负电压由LM2662产生)
AD6645的采样差分时钟 enc 由 FPGA的 差分管脚输出 进行驱动。 同时 FPGA通过AD DRY信号的上升沿进行数据采集并传输。
开始测试:
图中R19 甩空,不接任何信号,AD采样结果 是 8191 , OVR=1
R19接GND,AD结果是50左右(很小)OVR=0
R19接…