• ad526 Absolute Maximum Rating

    Hi All

    I couldn't find absolute maximum rating information in AD526 datasheet.

    Is there anyone can provide it?

    Thanks

  • RE: AD526JN的后续替代型号那个最好,且将有5年以上的量产周期?

    AD526被归类到IA仪表放大器类别里头了,诡异的,Vin单端输入的,且不同后缀的价格差异好大。

    仪表放大器 | 亚德诺半导体

    BW 100MHz级别的VGA的选型表在这里

    选型表 All VGAs | 亚德诺半导体

    看看AD833x还能用呢,我们B超客户,都用它来做分立器件实现的N多通道高性能B超。

    AD8331 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体

  • Effect of high voltage line on performance of ADC.

    Hi every one,,,, 

    This is Sudish kumar,

    My query is I have an Copper enclosure in that Two PCB boards are there. (1. Power Supply & 2. My CPU Card).

    My CPU card will do some dedicated function...

    Let me explain it here briefly so that i'll be…

  • RE: 发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿(获奖名单已公布)

    总结一下自己用过的ADI芯片

      1、用的最多的芯片:AD736   RMS用 每年大概1000片 就是量程小了点  配合7116用在一个产品上  可以调零  标贴的大概36块钱/20片  直插的27左右每100片

    2、AD711这个用在ad736的后面做滤波输出  这个运放的漏电流小 在1m电阻的时候 零飘电压小于1mv 可以满足12位运放的需要   大概18一片

    3、OP2177  这个运放摆滤低 但是是个精密运放  以前用tl062做积分器的时候误差比较大 后来用了这个好多了  滤波器也可以用它 如果全系统都…

  • ADI问答之怎样构建与何时需要构建仪表放大器(中文版)

    仪表放大器可以成为您放大器工具箱中非常宝贵的资源。无论您是在测量一个微小的信号还是设计一个多功能的系统前端,仪表放大器都是您工具箱中值得收藏的有用模块。ADI公司将在本次在线研讨会里与您共同探讨仪表放大器丰富的功能。首先,我们要介绍由两个或者三个运算放大器构建仪表放大器的基础知识。然后,我们还要考察各种结构的优、缺点和设计考虑。最后,我们还将讨论完全集成的仪表放大器的构成,并且将这种放大器的性能和自己构建的放大器的性能进行比较。

    您好,如何构造带有偏置调节的仪表放大器电路…

  • TAGS LIST: Amplifiers

    AD600
    AD602
    AD603
    AD604
    AD605
    AD8264
    AD8330
    AD8331
    AD8332
    AD8334
    AD8335
    AD8336
    AD8337
    AD8338
    ADL5246
    ADL5330
    ADL5331
    LTC6412
    HMC6187G
    HMC997G
    HMC996
    HMC694G
    AD8368
    AD8351
    AD8367
    AD75071
    AD552…