ltc2370 AD调试不出来。

我们在调试ltc2370-16 Ad芯片的时候发现,AD无法准确读出输入的电压。现象如下:(1)如果AD外围电路按照芯片手册来接,那么AD就直接无法采集出正确电压;(2)如果把AD的5脚(IN-)端接到正电压(我接过是0.8V和5V),就会发现,AD能采集部分电压,例如只能采集0-4V,且采集的分辨率非常的低,无法识别10mV,只有输入的电压以100mV增加的时候,AD才能识别;(3)所以想请教一下,这款AD应该如何调试?我使用的处理器是STM32.