Post Go back to editing

TMC9660-3PH-EVKIT - TMC9660-STP-EVKIT : external crystal oscillator

Category: Hardware
Product Number: TMC9660
On the evaluation boards for the TMC9660 (STEPPER + 3-PHASE) a 16MHz 12pF crystal is used.
According to the BOM X301 "Jauch Quartz Q 16,0-JXS32-12-10/15-T1-WA-LF" is used. This is a 16MHz 12pF crystal.
If we assume a stray capacitance of Cs=3pF, and a load capacitance of CL=12pF, with the following equation, we should add C1=C2=18pF.


On the evaluation board only 9pF was used for C301 & C302. On our circuit board with slightly shorter traces (less capacitance), the crystal fails to start up using 9pF (works with 18pF).
Are my calculations correct? Has anyone tried to actually use the external oscillator on the evaluation baords?

In the datasheet there is the recommandation to use a crystal of ESR <70Ohm and CL=9pF running at 16MHz.
Is this recommandation correct and a crystal with 9pF would perform better or should we stick to the 12pF crystal?

BR
Gabriel
Parents
  • Hi Gabriel, danke für's Aufbringen dieses Themas! Die Überlegung hört sich plausibel an. Ich denke, dass die Werte im Datenblatt auf Simulation beruhen, und weniger auf der Erprobung in praktischen Layouts - das Ergebnis kann von Layout zu layout unterschiedlich ausfallen, ggf. auch abhängig von den Oscillator-Settings. Daher fehlen ggf. die parasitären Kapazitäten in der Berechnung. Bitte posten Sie dieses Thema doch gerne einmal im Support-Forum.  

Reply
  • Hi Gabriel, danke für's Aufbringen dieses Themas! Die Überlegung hört sich plausibel an. Ich denke, dass die Werte im Datenblatt auf Simulation beruhen, und weniger auf der Erprobung in praktischen Layouts - das Ergebnis kann von Layout zu layout unterschiedlich ausfallen, ggf. auch abhängig von den Oscillator-Settings. Daher fehlen ggf. die parasitären Kapazitäten in der Berechnung. Bitte posten Sie dieses Thema doch gerne einmal im Support-Forum.  

Children
  • Hi Bernhard,
    Danke für die schnelle Antwort. Das Thema wurde bereits vor über einem Monat im Support Forum gepostet (zusammen mit 5 weiteren Support-Cases).
    Leider habe ich bisher nur auf einen einzigen Case eine Antwort bekommen: dass es im August ein SPI-Update geben soll. Nachher wurden alle meine E-Mails und Supportanfragen ignoriert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Gabriel

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.