Post Go back to editing

AD2S1200位置解析正确但速度值不正确,麻烦了!

我是ADI公司产品的忠实粉丝,从咱们公司采购过磁耦隔离、解码芯片,隔离芯片等多种元器件,但是最近 在调试AD2S1200中遇到一个问题,想向您咨询下,如下图所示,为1500rpm转速下的位置信号和转速信号的测试结果,从图中可以看出,左侧的位置信号,通过示波器测量,发现其对应的转速关系同给定相一致,是正确的,但是经过AD2S1200解码得到的转速信号确并不符合指令情况。
为了更好的对比这一效果,将转速给定为-1500rpm,如下图所示,从图中可以看出,角度的增减方向的确发生改变,并且转速信号的第15位也发生相应的变化,但是转速信号依旧不正确。
这个问题麻烦您给分析并看一下,看看可能出现的原因是什么,麻烦您了,非常感谢!