本ウェビナーでは、電源設計の評価と特性評価を行うための、ポータブルで高性能なUSB電源駆動ツールキット「LTPowerAnalyzer」システムをご紹介します。参加者の皆様には、LTPowerAnalyzerのハードウェアおよびソフトウェア環境を使って、いかに簡単に電源ソリューションを最適化し、ボード線図応答...
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
      1. Quote of the month: " People who didn't need people needed people around to know that they were the kind of people who didn't need people" - Terry Pratchett...

    すべて表示

    What's Brewing?

      Read a Blog, Take this Quiz for Another Chance to Win a Gift Card! - Watts Going On? — The AI Power Delivery Quiz

      Important: Read the blog first . The quiz questions are all based on the content of the blog: Reimagining Power for AI: Shaping the Future of AI Acceleration...
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
    著者:HamedSanogo 本稿は、連載記事「AI用アクセラレータ・カードに最適な電源システム」のPart 3です。今回は、次なる波に目を向けることにします。その先進的な技術は、垂直給電(Vertical Power Delivery)と呼ばれています。まずはこれについて詳しく解説します。その上で...

     

    自律走行ロボット向けのソフトウェア・アーキテクチャの基盤を構築する

    著者:Sarvesh Pimpalkar、Rajesh Mahapatra 自律走行ロボット(AMR:Autonomous Mobile Robot)は、様々な産業の変革に貢献しています。それを支えているのは、AMRが備える自動化用の機能、ナビゲーション機能、複雑なタスクの実行機能などです。こうした多様な機能を実現できるようにするためには...
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
FAQs Model Guage m5 のレジスタ初期化について
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
  • -MAX17055AEWL+: FAQ
    • MAX17055にはグランドが2つあります。どのように接続すればよいですか?
    • Model Gauge m5 製品のSoftware Reset について
    • Model Guage m5 のレジスタ初期化について
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
Model Guage m5 のレジスタ初期化について

Q> MAX17055の評価ボードMAX17055XEVKITを入手し、レジスタの仕様を確認しています。
接続するLiPo電池に合わせて下記のレジスタを更新する必要があると思いますが、これらのレジスタの変更後にIC内の不揮発性メモリに保存しているのでしょうか?
・DesignCap
・VEmpty
・ICHGTerm
リセットや電源ON/OFFした場合、レジスタ内容は保存されますでしょうか?
MAX17055XEVKITの GUI からFullResetや、電源のON/OFFを実施したのですが、I2Cの通信ログには上記のレジスタへのアクセスが確認できませんでした。
 
A> ご質問されました件につきましては、以下のMAX17055 software implementation guide の手順で進めてください。
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/max17055-software-implementation-guide.pdf
その4ページに、上記ご質問のレジスタはRAM へ書き込むと記載がございます。そのため、電源ON/OFFやリセット時に消去されてしまいます。
上記レジスタは、4ページのInitialize configurationのなかで設定されております。
この処理はMAX17055XEVKITの GUIではConfigure TABの中の Configuration Wizardの中で、MAX1726xではConfiguration TABのなかの Change Battery を実行したときに実行されます。
また、実使用にあたってはInitialize configurationの他に、動作中に学習したパラメータもRAMに保存されるため、不揮発メモリーへも
保存することを推奨しています。
具体的には、RCOMP0、TempCo, FullCapRep, Cycles, FullCapNom の5つのレジスタは、Cycle レジスタのBit6がトグルするたびに不揮発メモリーに保存してください。
MAX17055ではSoftware Implementation Guide P8のSave learned Parameters、MAX1726xではSoftware Implementation Guide
P12のSave learned Parameters
をそれぞれご参照ください。
Tags: m5 initialize Model Gauge MAX17055 KB-18465 MAX1726x Show More