本ウェビナーでは、電源設計の評価と特性評価を行うための、ポータブルで高性能なUSB電源駆動ツールキット「LTPowerAnalyzer」システムをご紹介します。参加者の皆様には、LTPowerAnalyzerのハードウェアおよびソフトウェア環境を使って、いかに簡単に電源ソリューションを最適化し、ボード線図応答...
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
      1.Quote of the month: "People Who Say They Sleep Like a Baby usually don't have one" - unknown 2. New quiz AQQ302 about Band Gap Reference Voltage...

    すべて表示

    What's Brewing?

      Read the Blog:  Simplified I/O: One Chip, Flexible Voltage Output, Take this Quiz for Another Chance to Win a Gift Card!

      Important: Read the blog first . The quiz questions are all based on the content of the blog: Simplified I/O: One Chip, Flexible Voltage Outpu...
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
    著者:HamedSanogo 本稿は、連載記事「AI用アクセラレータ・カードに最適な電源システム」のPart 3です。今回は、次なる波に目を向けることにします。その先進的な技術は、垂直給電(Vertical Power Delivery)と呼ばれています。まずはこれについて詳しく解説します。その上で...

     

    自律走行ロボット向けのソフトウェア・アーキテクチャの基盤を構築する

    著者:Sarvesh Pimpalkar、Rajesh Mahapatra 自律走行ロボット(AMR:Autonomous Mobile Robot)は、様々な産業の変革に貢献しています。それを支えているのは、AMRが備える自動化用の機能、ナビゲーション機能、複雑なタスクの実行機能などです。こうした多様な機能を実現できるようにするためには...
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
FAQs MAXM86161EFD+: FAQ
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
  • -MAXM86161EFD+: FAQ
    • MAXM86161EVSYSのデータシートでは12層のlayoutについて言及していますが、MAXM86161を使用する場合、12層を設計する必要がありますか?また、アイソメトリック配線または特別なインピーダンス制御が必要ですか?MAX32664Cのパターンも両面基板で対応出来ますでしょうか。
    • MAXM86161で「HR、HRV、SpO2」を測定する場合、信頼できる測定結果を得るために、各値をどのくらいの時間測定する必要がありますか? MAXM86161はインイヤータイプですが、耳の中で測定した値と腕で測定した場合の精度の違いがどの程度か教えてください。
    • MAXM86161をイヤホンに装着して「HR、SpO2」を測定する場合。どれが一番良いと思いますか?
  • +MAXM86161EVSYS#: FAQ
  • +MAXREFDES101#: FAQ
  • +MAXREFDES220#: FAQ
  • +NO PART NUMBER: FAQ
  • 汎用品のDS2431P+Tのアドレス0086Hと0087Hの初期値

MAXM86161EFD+: FAQ

MAXM86161EFD+: FAQ