MAX3471CUA+: FAQ

  • Created
Was this helpful?
  • MAX3471の消費電流について

    Question:) MAX3471 の消費電流はどのように求めますか? Answer:) RS485製品の消費電流は、チップ自体が消費する電流と、バスをドライブする電流の2つの部分があります。 MAX3471を含め通常のSupply Current は無負荷の値として記載されている場合が多く、バスをドライブする電流は入ってません。 バスをドライブする電流は次の様に考えます。 MAX3471のデータシートのP2にVOD2という項目があり…
  • MAX3471の終端抵抗はどのように選択すればよいですか?

    RS485の終端抵抗は、使用する伝送ラインに依存します。終端抵抗は伝送ラインの特性インピーダンスに等しく、通常、110~130Ωです。終端が必要であるかどうかは、データ伝送速度、ケーブル長、およびスルーレートによって決まります。RS485トランシーバは通常、UART (汎用非同期送受信機)に接続されます。UARTは全データビットの中間点でデータをサンプリングします。サンプリング開始時に反射信号が十分に低いレベルまで減衰しているかぎり…

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.