可以使用MAX96707的GPIO脚,将GPIO脚配置为输入并接Camera Sensor的BUSY/ERROR引脚等,但是注意GPIO引脚的状态并不能直接传送给解串器,进而传送到解串器端的SOC,需要SOC以I2C读操作读取MAX96707GPIO_IN寄存器,以读取GPIO输入。
通过 0x10寄存器,可以读取GPIO输入信号。
可以使用MAX96707的GPIO脚,将GPIO脚配置为输入并接Camera Sensor的BUSY/ERROR引脚等,但是注意GPIO引脚的状态并不能直接传送给解串器,进而传送到解串器端的SOC,需要SOC以I2C读操作读取MAX96707GPIO_IN寄存器,以读取GPIO输入。
通过 0x10寄存器,可以读取GPIO输入信号。