ADE9153 use rogowski coils

Hi,我准备使用罗氏线圈,发现参考手册和datasheet中的应用描述都很少,

1.请问罗氏线圈是否可以直接接入B通道?接口电路是否如参考手册中描述一致,将罗氏线圈的任意2个引脚接入IBP和IBN上,

2. 15欧姆的电阻主要是起什么作用?电阻的功率按照1000mv来计算,是否需要大于0.125W(0805),

3. 除了打开积分器外,还有什么需求?

另外似乎ADE9153这款芯片用的比较少,有没有类似使用比较多的电能计量芯片推荐?

Parents
  • 您好,

      对于我们的回复疏漏我们表示非常抱歉,如果您有什么问题,我们将及时跟进。罗氏线圈在接入B通道的时候,B通道前端需要有抗混叠电路,这个在UG-1247中并没有体现,可以参考ADE9000的相关资料。15欧姆的电阻是用来采样电流的,比如60A RMS电流通过罗氏线圈会变成0.024 A RMS,通过这个电阻就会变成0.36 V RMS。电阻的功率通过测量电流的最大值以及电阻的阻值来计算,这样可以挑选合适的采样电阻,另外也请注意采样电阻的精度问题。在使用罗氏线圈的时候,是需要打开积分器的。同样推荐使用ADE9000,具备高精度测量适用于3相电能的测量。关于低通滤波器的截止频率,我们需要进一步确定后给您回复。谢谢。

    祝好,

    Gary

Reply
  • 您好,

      对于我们的回复疏漏我们表示非常抱歉,如果您有什么问题,我们将及时跟进。罗氏线圈在接入B通道的时候,B通道前端需要有抗混叠电路,这个在UG-1247中并没有体现,可以参考ADE9000的相关资料。15欧姆的电阻是用来采样电流的,比如60A RMS电流通过罗氏线圈会变成0.024 A RMS,通过这个电阻就会变成0.36 V RMS。电阻的功率通过测量电流的最大值以及电阻的阻值来计算,这样可以挑选合适的采样电阻,另外也请注意采样电阻的精度问题。在使用罗氏线圈的时候,是需要打开积分器的。同样推荐使用ADE9000,具备高精度测量适用于3相电能的测量。关于低通滤波器的截止频率,我们需要进一步确定后给您回复。谢谢。

    祝好,

    Gary

Children