[#4752] BF533-EZKIT fails to boot up during network setup

Document created by Aaronwu Employee on Aug 30, 2013
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

[#4752] BF533-EZKIT fails to boot up during network setup

Submitted By: Vivi Li

Open Date

2008-12-24 02:31:01     Close Date

2008-12-24 05:07:28

Priority:

Medium     Assignee:

Nobody

Status:

Closed     Fixed In Release:

N/A

Found In Release:

N/A     Release:

Category:

N/A     Board:

EZKIT Lite

Processor:

BF533     Silicon Revision:

Is this bug repeatable?:

Yes     Resolution:

Duplicate

Uboot version or rev.:

    Toolchain version or rev.:

toolchain 4.1-2008_Dec_03

App binary format:

N/A     

Summary: BF533-EZKIT fails to boot up during network setup

Details:

 

BF533-EZKIT fails to boot up during network setup.

It's default config, and set ip during kernel boot.

 

Bellow is the log:

--

U-Boot 1.1.6-svn1258 (ADI-2008R1.5) (Jul  9 2008 - 15:03:19)

 

CPU:   ADSP bf533-0.3 (Detected Rev: 0.4)

Board: ADI BF533 EZ-Kit Lite board

       Support:   blackfin.uclinux.org/

Clock: VCO: 594 MHz, Core: 594 MHz, System: 118 MHz

RAM:   32 MB

Flas

RAM size is 32 MB.

h:  2.1 MB

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

Net:   SMC91111 at 0x20310300

MAC:   00:E0:22:FE:B1:2E

Hit any key to stop autoboot:  5     0

bfin> tftpboot 0x1000000 linux

TFTP from server 10.100.4.174; our IP address is 10.100.4.50

Filename 'linux'.

Load address: 0x1000000

Loading: * #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################################

     #################################################

done

Bytes transferred = 4576728 (45d5d8 hex)

Image size is 45d5d8

bfin> run addip

bfin> bootelf

Loading .text @ 0x00001000 (1066656 bytes)

Loading .rodata @ 0x001056a0 (245460 bytes)

Loading .init.rodata @ 0x00141574 (80 bytes)

Loading __ksymtab @ 0x001415c4 (15280 bytes)

Loading __ksymtab_gpl @ 0x00145174 (4872 bytes)

Loading __ksymtab_strings @ 0x0014647c (44923 bytes)

Loading __init_rodata @ 0x001513f8 (172 bytes)

Loading __param @ 0x001514a4 (420 bytes)

Clearing .bss @ 0x00151650 (58956 bytes)

Loading .data @ 0x0015fc9c (58212 bytes)

Loading .init.text @ 0x0016e000 (90172 bytes)

Loading .init.data @ 0x0018403c (13548 bytes)

Loading .init.setup @ 0x00187528 (620 bytes)

Loading .initcall.init @ 0x00187794 (548 bytes)

Loading .con_initcall.init @ 0x001879b8 (4 bytes)

Loading .init.ramfs @ 0x001879bc (2436360 bytes)

Loading .text_l1 @ 0xffa00000 (6700 bytes)

sh_addr: FFA00000, p_paddr: 003DA6C4

Loading from: 013CD000 to 003DA6C4, size: 6700

Loading .data_l1 @ 0xff800000 (192 bytes)

sh_addr: FF800000, p_paddr: 003DC0F0

Loading from: 013CF000 to 003DC0F0, size: 192

## Starting application at 0x00179220 ...

Linux version 2.6.28-rc2-ADI-2009R1-pre-svn5909 (test@uclinux67-533ezkit) (gcc version 4.1.2 (ADI svn)) #79 Mon Dec 22 22:15:04 CST 2008

console [early_BFuart0] enabled

early printk enabled on early_BFuart0

Warning: limiting memory to 31MB due to hardware anomaly 05000263

Board Memory: 32MB

Kernel Managed Memory: 32MB

Memory map:

  fixedcode = 0x00000400-0x00000490

  text      = 0x00001000-0x001056a0

  rodata    = 0x001056a0-0x00151648

  bss       = 0x00151650-0x0015fc9c

  data      = 0x0015fc9c-0x0016e000

    stack   = 0x0016c000-0x0016e000

  init      = 0x0016e000-0x003dd000

  available = 0x003dd000-0x01eff000

  DMA Zone  = 0x01f00000-0x02000000

Hardware Trace Active and Enabled

Reset caused by Software reset

Blackfin support (C) 2004-2008 Analog Devices, Inc.

Compiled for ADSP-BF533 Rev 0.3

Warning: Compiled for Rev 3, but running on Rev 4

Blackfin Linux support by   blackfin.uclinux.org/

Processor Speed: 594 MHz core clock and 118 MHz System Clock

NOMPU: setting up cplb tables

Instruction Cache Enabled for CPU0

Data Cache Enabled for CPU0 (write-through)

Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 7873

Kernel command line: root=/dev/mtdblock0 rw earlyprintk=serial,uart0,57600 ip=10.100.4.50:10.100.4.174:10.100.4.174:255.255.255.0::eth0:off

Configuring Blackfin Priority Driven Interrupts

PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)

console handover: boot [early_BFuart0] -> real [ttyBF0]

Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)

Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)

Memory available: 27484k/32768k RAM, (2492k init code, 1041k kernel code, 419k data, 1024k dma, 308k reserved)

Calibrating delay loop... 1183.74 BogoMIPS (lpj=2367488)

Security Framework initialized

Mount-cache hash table entries: 512

Blackfin Scratchpad data SRAM: 4 KB

Blackfin L1 Data A SRAM: 16 KB (15 KB free)

Blackfin L1 Data B SRAM: 16 KB (16 KB free)

Blackfin L1 Instruction SRAM: 64 KB (57 KB free)

PDA for CPU0 reserved at 00152598

net_namespace: 288 bytes

NET: Registered protocol family 16

Blackfin GPIO Controller

Blackfin DMA Controller

ezkit_init(): registering device resources

NET: Registered protocol family 2

IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)

TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)

TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)

TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)

TCP reno registered

NET: Registered protocol family 1

msgmni has been set to 53

io scheduler noop registered

io scheduler anticipatory registered (default)

io scheduler cfq registered

Serial: Blackfin serial driver

brd: module loaded

smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org>

eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at 20310300 IRQ 42 [nowait]

eth0: Ethernet addr: 00:e0:22:fe:b1:2e

bfin-spi bfin-spi.0: Blackfin on-chip SPI Controller Driver, Version 1.0, regs_base@ffc00500, dma channel@5

rtc-bfin rtc-bfin: rtc core: registered rtc-bfin as rtc0

bfin-wdt: initialized: timeout=20 sec (nowayout=0)

TCP cubic registered

NET: Registered protocol family 17

rtc-bfin rtc-bfin: setting system clock to 1970-02-08 05:14:53 UTC (3302093)

eth0: link down

IP-Config: Complete:

     device=eth0, addr=10.100.4.50, mask=255.255.255.0, gw=10.100.4.174,

     host=10.100.4.50, domain=, nis-domain=(none),

     bootserver=10.100.4.174, rootserver=10.100.4.174, rootpath=

Freeing unused kernel memory: 2492k freed

Warning: unable to open an initial console.

eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1

Data access CPLB miss

- Used by the MMU to signal a CPLB miss on a data access.

Kernel OOPS in progress

Deferred Exception context

CURRENT PROCESS:

COMM=[ PID=122

CPU = 0

TEXT = 0x00000000-0x00000000        DATA = 0x00000000-0x00000000

BSS = 0x00000000-0x00000000  USER-STACK = 0x00000000

 

return address: [0x00005ba2]; contents of:

0x00005b80:  0040  6079  544b  42d0  4008  4900  0200  0010

0x00005b90:  0031  4e20  3208  e14a  0010  e10a  5e9c  5e8a

0x00005ba0:  9152 [9552] e14a  ffc0  e10a  0104  0000  9510

0x00005bb0:  60f8  0801  1807  e14a  0016  e10a  120c  9110

 

SEQUENCER STATUS:        Not tainted

SEQSTAT: 00062026  IPEND: 9030  SYSCFG: 0006

  EXCAUSE   : 0x26

  physical IVG12 asserted : <0xffa00d00> { _evt_evt12 + 0x0 }

  physical IVG15 asserted : <0xffa00d18> { _evt_system_call + 0x0 }

  logical irq   6 mapped  : <0xffa00388> { _timer_interrupt + 0x0 }

  logical irq  14 mapped  : <0x000b0154> { _bfin_rtc_interrupt + 0x0 }

  logical irq  42 mapped  : <0x000a89b0> { _smc_interrupt + 0x0 }

RETE: <0x00000000> { _do_one_initcall + 0xfffff000 }

RETN: <0x00793c58> /* kernel dynamic memory */

RETX: <0x00000480> /* Maybe fixed code section */

RETS: <0x00008848> { _bfin_demux_gpio_irq + 0x48 }

PC  : <0x00005ba2> { _get_gpiop_data + 0x12 }

DCPLB_FAULT_ADDR: <0x69726570> /* kernel dynamic memory */

ICPLB_FAULT_ADDR: <0x00005ba2> { _get_gpiop_data + 0x12 }

 

PROCESSOR STATE:

R0 : 00000001    R1 : 0000001f    R2 : 00000009    R3 : 0000001f

R4 : 00180000    R5 : 00000010    R6 : 0000002b    R7 : 00000000

P0 : 000000d0    P1 : 00000001    P2 : 69726570    P3 : 007908c0

P4 : 00063000    P5 : 0015ce80    FP : 00063000    SP : 00793b7c

LB0: ffa017b0    LT0: ffa017b0    LC0: 0000af2f

LB1: 000a7aa0    LT1: 000a7a16    LC1: 00000000

B0 : 00000000    L0 : 00000000    M0 : 00000000    I0 : 0000000f

B1 : 00000000    L1 : 00000000    M1 : 00000000    I1 : 00000000

B2 : 00000000    L2 : 00000000    M2 : 00000000    I2 : 0010d590

B3 : 00000000    L3 : 00000000    M3 : 00000000    I3 : 0000001b

A0.w: 00024fdf   A0.x: 00000000   A1.w: 00000217   A1.x: 00000000

USP : 00362a1c  ASTAT: 02002000

 

No trace since you do not have CONFIG_DEBUG_BFIN_NO_KERN_HWTRACE enabled

 

 

Kernel Stack

Stack info:

SP: [0x00793f24] <0x00793f24> /* kernel dynamic memory */

Memory from 0x00793f20 to 00794000

00793f20: 003805d4 [00301996] 00008000  00002000  00000000  00794000  00301996  00301996

00793f40:<00322874><ffa00d7c> 02001025  003122e1  0030c60f  003122da  0030c60e  00000000

00793f60: 00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000

00793f80: 00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000

00793fa0: 00000000  00000000  00000000  0038058d  00380520  00362a1c  00362a28  00362fdb

00793fc0: 003d8004  003805b8  003d877c  0038057e  0000000b  00000000  0038057c  003805d4

00793fe0: 00000000  00000003  003805d4  003805b8  003d8776  003d8776  0000000b  00000006

00794000: 01e90de8

Return addresses in stack:

    address : <0x00322874> [ sh + 0x22874 ]

    address : <0xffa00d7c> { _evt_system_call + 0x64 }

Modules linked in:

Kernel panic - not sykernel panic detected... trying to recover from it

--

 

Follow-ups

 

--- Sonic Zhang                                              2008-12-24 03:00:30

Duplicated bug of 4697

 

--- Vivi Li                                                  2008-12-24 05:07:28

So close it.

 

 

 

    Files

    Changes

    Commits

    Dependencies

    Duplicates

    Associations

    Tags

 

File Name     File Type     File Size     Posted By

No Files Were Found

Attachments

    Outcomes