[#4433] serial uart1 can't be switched to use as console to start up

Document created by Aaronwu Employee on Aug 29, 2013
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

[#4433] serial uart1 can't be switched to use as console to start up

Submitted By: Mingquan Pan

Open Date

2008-09-19 05:51:34     Close Date

2008-09-22 07:07:34

Priority:

Medium     Assignee:

Nobody

Status:

Closed     Fixed In Release:

N/A

Found In Release:

N/A     Release:

Category:

N/A     Board:

N/A

Processor:

N/A     Silicon Revision:

Is this bug repeatable?:

N/A     Resolution:

Rejected

Uboot version or rev.:

    Toolchain version or rev.:

App binary format:

N/A     

Summary: serial uart1 can't be switched to use as console to start up

Details:

 

serial uart1 can't be switched to use as console to start up on trunk head.

 

When enabled uart1, and pass console=/dev/ttyBF1 to bootargs in u-boot, it fails to show up kernel prompt on the connected serial port.

 

U-Boot 1.1.6-svn1273 (ADI-2008R1.5) (Jul 21 2008 - 00:33:04)

 

CPU:   ADSP bf537-0.2 (Detected Rev: 0.2)

Board: ADI BF537 stamp board

       Support:   blackfin.uclinux.org/

Clock: VCO: 500 MHz, Core: 500 MHz, System: 100 MHz

RAM:   64 MB

Fl

RAM size is 64 MB.

ash:  4 MB

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

Net:   Blackfin EMAC

MAC:   00:EA:BC:80:02:00

Hit any key to stop autoboot:  0

bfin> set bootargs root=/dev/mtdblock0 rw earlyprintk=serial,uart0,57600 ip=10.100.4.50 console=/dev/ttyBF1

bfin> set serverip 10.100.4.174

bfin> set ipaddr 10.100.4.50

bfin> save

Saving Environment to Flash...

. done

Un-Protected 1 sectors

Erasing Flash...

. done

Erased 1 sectors

Writing to Flash... done

. done

Protected 1 sectors

bfin> tftpboot 0x2000000 linux

Using Blackfin EMAC device

TFTP from server 10.100.4.174; our IP address is 10.100.4.50

Filename 'linux'.

Load address: 0x2000000

Loading: #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

done

Bytes transferred = 5656531 (564fd3 hex)

Image size is 564fd3

bfin> run addip

bfin> bootelf

Loading .text @ 0x00001000 (1062528 bytes)

Loading .rodata @ 0x00104680 (273572 bytes)

Loading .init.rodata @ 0x00147324 (80 bytes)

Loading __ksymtab @ 0x00147374 (15520 bytes)

Loading __ksymtab_gpl @ 0x0014b014 (4664 bytes)

Loading __ksymtab_strings @ 0x0014c24c (44673 bytes)

Loading __init_rodata @ 0x001570d0 (172 bytes)

Loading __param @ 0x0015717c (340 bytes)

Clearing .bss @ 0x001572e0 (58204 bytes)

Loading .data @ 0x0016563c (68036 bytes)

Loading .init.text @ 0x00176000 (99756 bytes)

Loading .init.data @ 0x0018e5ac (13548 bytes)

Loading .init.setup @ 0x00191a98 (644 bytes)

Loading .initcall.init @ 0x00191d1c (480 bytes)

Loading .con_initcall.init @ 0x00191efc (4 bytes)

Loading .init.ramfs @ 0x00191f00 (3461049 bytes)

Loading .text_l1 @ 0xffa00000 (6924 bytes)

sh_addr: FFA00000, p_paddr: 004DEEB9

Loading from: 024D1000 to 004DEEB9, size: 6924

Loading .data_l1 @ 0xff800000 (224 bytes)

sh_addr: FF800000, p_paddr: 004E09C5

Loading from: 024D3000 to 004E09C5, size: 224

## Starting application at 0x001841e8 ...

Linux version 2.6.26.5-ADI-2009R1-pre-svn5296 (test@uclinux50-bf537-stamp-cf) (gcc version 4.1.2 (ADI svn)) #15 Fri Sep 19 11:30:36 CST 2008

console [early_BFuart0] enabled

early printk enabled on early_BFuart0

Warning: limiting memory to 56MB due to hardware anomaly 05000263

Board Memory: 64MB

Kernel Managed Memory: 64MB

Memory map:

  fixedcode = 0x00000400-0x00000490

  text      = 0x00001000-0x00104680

  rodata    = 0x00104680-0x001572d0

  bss       = 0x001572e0-0x0016563c

  data      = 0x0016563c-0x00176000

    stack   = 0x00174000-0x00176000

  init      = 0x00176000-0x004e1000

  available = 0x004e1000-0x037ff000

  DMA Zone  = 0x03f00000-0x04000000

Hardware Trace Active and Enabled

Reset caused by Software reset

Blackfin support (C) 2004-2008 Analog Devices, Inc.

Compiled for ADSP-BF537 Rev 0.2

Blackfin Linux support by   blackfin.uclinux.org/

Processor Speed: 500 MHz core clock and 100 MHz System Clock

NOMPU: setting up cplb tables for global access

Instruction Cache Enabled

Data Cache Enabled (write-through)

Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 14223

Kernel command line: root=/dev/mtdblock0 rw earlyprintk=serial,uart0,57600 ip=10.100.4.50 console=/dev/ttyBF1 ip=10.100.4.50:10.100.4.174:10.100.4.174:255.255.255.0:1:eth0:off

Configuring Blackfin Priority Driven Interrupts

PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)

Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)

Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)

Memory available: 51764k/65536k RAM, (3500k init code, 1037k kernel code, 455k data, 1024k dma, 7756k reserved)

Security Framework initialized

Mount-cache hash table entries: 512

Blackfin Scratchpad data SRAM: 4 KB

Blackfin L1 Data A SRAM: 16 KB (15 KB free)

Blackfin L1 Data B SRAM: 16 KB (16 KB free)

Blackfin L1 Instruction SRAM: 48 KB (41 KB free)

net_namespace: 192 bytes

NET: Registered protocol family 16

Blackfin GPIO Controller

Blackfin DMA Controller

stamp_init(): registering device resources

NET: Registered protocol family 2

IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)

TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)

TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)

TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)

TCP reno registered

NET: Registered protocol family 1

msgmni has been set to 101

io scheduler noop registered

io scheduler anticipatory registered (default)

io scheduler cfq registered

Serial: Blackfin serial driver

bfin-uart.1: ttyBF0 at MMIO 0xffc00400 (irq = 18) is a BFIN-UART

bfin-uart.1: ttyBF1 at MMIO 0xffc02000 (irq = 20) is a BFIN-UART

brd: module loaded

bfin_mac_mdio: probed

bfin_mac: attached PHY driver [SMSC LAN83C185] (mii_bus:phy_addr=0:01, irq=-1, mdc_clk=2500000Hz(mdc_div=19)@sclk=100MHz)

bfin_mac bfin_mac.0: Blackfin on-chip Ethernet MAC driver, Version 1.1

bfin-spi bfin-spi.0: Blackfin BF5xx on-chip SPI Controller Driver, Version 1.0, regs_base@ffc00500, dma channel@7

rtc-bfin rtc-bfin: rtc core: registered rtc-bfin as rtc0

bfin-wdt: initialized: timeout=20 sec (nowayout=0)

TCP cubic registered

NET: Registered protocol family 17

turn off boot console early_BFuart0

Closed console.

 

(Back at uclinux50-bf537-stamp-cf.analog.com)

----------------------------------------------------

Linux Kermit> set line /dev/ttyUSB0

Linux Kermit> connect

Connecting to /dev/ttyUSB0, speed 57600

Escape character: Code 129: enabled

Type the escape character followed by C to get back,

or followed by ? to see other options.

----------------------------------------------------

 

Case 3 ...FAIL

 

 

Follow-ups

 

--- Mike Frysinger                                           2008-09-19 13:27:29

i'm pretty sure your console setting is wrong.  you dont give full paths, you

just specify the device node:

console=ttyBF1,......

 

--- Mingquan Pan                                             2008-09-22 07:07:34

Yeah, I changed it to console=ttyBF1, and move the case to another board that is

not using u-shape socket(on suse 11), this issue goes away. Close.

 

 

 

    Files

    Changes

    Commits

    Dependencies

    Duplicates

    Associations

    Tags

 

File Name     File Type     File Size     Posted By

No Files Were Found

Attachments

    Outcomes