2009-01-15 05:15:04     Booting problem in BF561-ezkit

Document created by Aaronwu Employee on Aug 9, 2013
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

2009-01-15 05:15:04     Booting problem in BF561-ezkit

le shi (CHINA)

Message: 67977   

 

我试图在bf561-ezkit上运行uClinux。

 

硬件平台是ADSP-bf561ez-kit lite rev 2.1及USB-LAN ez-extended rev 2.0,

 

u-boot使用的是下载的u-boot-bf561-ezkit-bypass-2008R1.5.bin,

 

uClinux使用的是下载的linux-bf561-ezkit-2008R1.5-RC3及uImage-bf561-ezkit-2008R1.5-RC3。

 

将u-boot的bin文件转换成hex文件后通过VDSP++烧写到开发板上,u-boot工作正常,可以看到串口的输出与交互过程。再下一步通过u-boot加载uClinux的时候,使用tftp的方式传输linux文件到0x1000000位置,数据传输完成后,执行bootelf命令,通常都是出现Kernel panic - not syncing: crc error或者是Kernel panic - not syncing: junk in compressed archive。试了几次,出错误后串口输出的信息也不相同。附件中是几次不同错误情况下的串口输出信息。希望得到您的帮助,多谢。

 

在出错后的检查过程中,确信了串口线,网线,tftp服务器没有问题,开发板,包括子板的跳线和开关位置正确。在检查过程中,试过传输uImage文件,然后执行bootm命令,也不能启动uclinux。

 

有一个问题不确定是否会造成影响:在子板的资料中看到,USB-LAN扩展板有些限制,在BF561 EZKIT板的BOM版本为2.7时,系统时钟如果高于100MHz时linux系统会变得不稳定。我的BF561 EZKIT的BOM版本是2.7,而且也使用了USB-LAN扩展板,在串口信息中可以看到系统时钟是100MHz,不知道是不是这里的原因。

 

谢谢

 

 

ucOut3.txt

ucOut4.txt

ucOut2.txt

Attachments

Outcomes