2008-04-29 10:07:51     uImage startup

Document created by Aaronwu Employee on Aug 6, 2013
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

2008-04-29 10:07:51     uImage startup

vijaya joseph (INDIA)

Message: 55226   

 

Hi,

 

I have created a uImage on 2007R1 version and downloaded the same on the BF561 based hardware.

 

But booting code is blocked after

 

Starting Kernel at = 1000

 

Can you please help me how to debug the issue?

 

The following is the data captured on Teraterm.

 

U-Boot 1.1.6-svn (ADI-2007R1) (Apr 23 2008 - 16:32:36)

 

CPU:   ADSP BF561

Board: Falcon board

       Support: http://blackfin.uclinux.org/

Clock: VCO: 600 MHz, Core: 600 MHz, System: 120 MHz

SDRAM: 32 MB

FLASH:   8 MB

*** Warning - bad CRC, using default environment

 

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

Net init:    Second

LAN9x18 (0x115a0000) detected at 0x24000000

Hit any key to stop autoboot:  0

falcon> tftp 0x1200000 uImage

start Auto negotiation... (take ~2sec)

Auto negotiation complete, 100BaseTX, full duplex

TFTP from server 172.16.6.135; our IP address is 172.16.15.60

Filename 'uImage'.

Load address: 0x1200000

Loading: #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         #################################################################

         ############

done

Bytes transferred = 5048743 (4d09a7 hex)

falcon> bootm 0x1200000

## Booting image at 01200000 ...

   Image Name:   uClinux Kernel and ext2

   Image Type:   Blackfin Linux Kernel Image (gzip compressed)

   Data Size:    5048679 Bytes =  4.8 MB

   Load Address: 00001000

   Entry Point:  00001000

   Verifying Checksum ... OK

   Uncompressing Kernel Image ... OK

Starting Kernel at = 1000

QuoteReplyEditDelete

 

 

2008-04-29 11:20:46     Re: uImage startup

Robin Getz (UNITED STATES)

Message: 55235    Vijaya:

 

Please refer to:

http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=post_mortem

 

-Robin

Attachments

    Outcomes