Post Go back to editing

AD7172-2 Square ware input issues

Hi Adi experts :

AD7172-2的输入引脚位AN4,标记位VF1.  当输入信号为方波信号时(最大幅值为100mV ,频率为3.125HZ), 正半周数据采集均正常,
但负半周的数据的一直是负的满量程。 但当输入信号改成正弦波时,正、负半周的数据均能正常采集。 请帮忙看一下是原理图设计有误还是寄存器设置不合理,谢谢!


AD7172-2 寄存器的数据如下:

0X01= 0x0000 ;  0x02=0x0000; 0x10=0x8096 ; 0x20=0x0f00; 0x28=0x0005.

电气参数:
AD7172-2 AVDD1/AVDD2=2.75V AVSS=-2.75V    +REF=2.5V  -REF=-2.5V.   
AIN+Select 为AIN4.  AIN-select 为REF-.