Post Go back to editing

【在线研讨会讲义PPT下载】从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链

此次在线研讨会阐释了自收购Hittite Microwave后ADI的全新及扩展的RF能力。我们会举例说明ADI涵盖的更宽频谱范围及其真DC的重要性。信号链外的性能同样至关重要,展示低噪声、高稳定性控制和电源元件如何改善总体RF信号性能,并将讨论完整的信号链示例。

主要讨论天线到比特和比特到天线,信号链覆盖,即刚才提到的从真正的DC 0 Hz到110 GHz的频谱覆盖。 我会简要介绍其中涉及到的各类设备。

为什么良好的RF需要良好的电源,大家知道,RF需要干净的电源。然后,最后会和大家讨论“不止是芯片”的一些问题,以及ADI是如何应对的!

有兴趣的大侠可点击链接http://www.chinawebinar.com/lobbyPage/100255.HTM观看研讨会回放~

同时,版主还上传了此次研讨会的讲义,需要的大侠请点击附件下载

12-16-15RFSignalChain_CN_Final.pdf
Parents
  • 在此次论坛上,工程师朋友就信号链等各方面提出了不少问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中部分技术问答分享给大家,供参考学习哦

      

    提问内容 回复内容
    是不是说单台设备的软件无线电能力,可以从0到110GHZ 单台设备很难做到110GHz。ADI可以提供完整链路方案。
    ADI电子测量设备是综测仪还是模块结构测试仪? ADI提供链路级别的器件方案。ADI不做仪表。
    而且ADI应该也做些协议栈,,满足并发组网等更多更复杂的应用,不仅是简单应用? 是的,ADI后期会有相关的规划。
    ADI的东西用的就是顺手,,我的设计里就是少不了,性能值得信赖 ADI的质量很好。值得信赖,呵呵。但是ADI出新品较慢,因为验证工作很多。
    是否电源要保证5mV级的噪声? 您知道是给VCO供电的吗?如果是设计频率源高频VCO的供电要非常好
    跟调制方式有关系吗? 系统链路的指标和调制有关系
    高于5GHz的信号,主要有那些应用? 5GHz都可以用啊,5.8G无锡图像传输
    adi在手机射频方面有哪些优势的芯片? ADI主要是有传感器。苹果手机里面就是哦。
    ADI在全频谱RF信号链有哪些解决方案,关键技术优势是? ADI覆盖到110G所有民用、军用的无线产品。管带窄带。是唯一可以提供整套方案的厂商。PLL,VCO业界最好,LNA,UC,LNC业界份额最大,MIXER也是首选,SWITCH,DATT在向si工艺前进
    ADI有GaN的量产解决方案么?流片实在CREE么?ADI后续有在200GHz以上、太赫兹应用领域上的解决方案演进计划么?roadmap是?多谢! GaN,ADI已经出了几款PA,效率70%,型号HMC1099,可以在官网查看手册。 太赫兹目前没有roadmap,因为离商用较远。
Reply
  • 在此次论坛上,工程师朋友就信号链等各方面提出了不少问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中部分技术问答分享给大家,供参考学习哦

      

    提问内容 回复内容
    是不是说单台设备的软件无线电能力,可以从0到110GHZ 单台设备很难做到110GHz。ADI可以提供完整链路方案。
    ADI电子测量设备是综测仪还是模块结构测试仪? ADI提供链路级别的器件方案。ADI不做仪表。
    而且ADI应该也做些协议栈,,满足并发组网等更多更复杂的应用,不仅是简单应用? 是的,ADI后期会有相关的规划。
    ADI的东西用的就是顺手,,我的设计里就是少不了,性能值得信赖 ADI的质量很好。值得信赖,呵呵。但是ADI出新品较慢,因为验证工作很多。
    是否电源要保证5mV级的噪声? 您知道是给VCO供电的吗?如果是设计频率源高频VCO的供电要非常好
    跟调制方式有关系吗? 系统链路的指标和调制有关系
    高于5GHz的信号,主要有那些应用? 5GHz都可以用啊,5.8G无锡图像传输
    adi在手机射频方面有哪些优势的芯片? ADI主要是有传感器。苹果手机里面就是哦。
    ADI在全频谱RF信号链有哪些解决方案,关键技术优势是? ADI覆盖到110G所有民用、军用的无线产品。管带窄带。是唯一可以提供整套方案的厂商。PLL,VCO业界最好,LNA,UC,LNC业界份额最大,MIXER也是首选,SWITCH,DATT在向si工艺前进
    ADI有GaN的量产解决方案么?流片实在CREE么?ADI后续有在200GHz以上、太赫兹应用领域上的解决方案演进计划么?roadmap是?多谢! GaN,ADI已经出了几款PA,效率70%,型号HMC1099,可以在官网查看手册。 太赫兹目前没有roadmap,因为离商用较远。
Children
No Data