Post Go back to editing

【在线研讨会讲义PPT下载】工业过程控制应用的电磁流量计设计

将传统的模拟解调架构与新型数字过采样架构进行比较,后者可大大简化电路设计和物料清单,并且在电路板面积、功耗和成本方面颇具优势,评估结果表明并不亚于商用流量计。

ADI近期举行的在线研讨会【工业过程控制应用的电磁流量计设计】和大家一起讨论了一些电子设计挑战。有兴趣的大侠可点击http://webinar.elecfans.com/295.html 查看视频回放。

同时,这里分享了此次研讨会的讲义,需要的大侠可点击附件进行下载哦~

此次研讨会大致内容包括:

03-23-16ElectromagneticFlowmeter_CN_final.pdf
  • 在此次论坛上,工程师朋友就电磁流量计的应用等各方面提出了不少问题,ADI亚洲技术支持中心的专家团队提供了专业解答,我们整理其中部分技术问答分享给大家,供参考学习哦

      

    提问内容 解答内容
    隔离器是不是磁隔离? 是的
    ADI电磁流量计与其它流量计区别在那里? ADI的电磁流量计方案采用高精度低噪声ADC+增益设置为10倍或以下的单级仪表放大器,采用直流信号耦合,数字过采样技术,与目前市场上的产品相比具有设计简洁,元器件数量少,精度相当或者更好的特点。
    精度有多高?价钱是否与工业用的电磁流量计相差多大? 原理样机在水流标定实验台位测试过,使用50mm或者25mm口径传感器,可以在0.5/每秒到5/秒的流速范围内达到+/-0.2%读数的精度。价格与目前市场上的产品相当
    新型数字过采样架构,大大简化了电路和成本,我就想问问,如何保证测量得出的数据会比传统的更准确或者跟传统的差不多? 传统的模拟同步解调电路的性能测试数据在本次网络研讨会的第10页和第11页。新方案的测试结果在比较在第1920222329页。在第30页的比图表中新方案和其他现有产品的对比显示性能相当。
    成本,精度,开发难度怎么样? 成本不高于目前市场上主流品牌产品的方案,精度可达+/-0.2%示数,开发难度因为有参考设计方案所以大大降低,技术可行性已经得以解决,主要的任务是做二次开发把它产品化。
    如何设计一款所有管径通用的流量计?能增加功能为冷量计算吗? 所有管径通用的流量计主要难点在于传感器励磁电路,ADI的方案目前实际测试过15毫米口径到50毫米口径,传感器口径越小或者越大的难度越高。由于实验条件所限我们没有测试过大口径传感器。需要用户自行评估。可以新增加温度测量通道做冷、热量计算。
    工业过程控制应用的电磁流量计设计中有哪些难点和注意点? 小信号处理,各个功能电路之间的电气隔离,抗干扰,系统隔离电源都是设计的难点。需要注意强弱电尽量分开,合理布局走线,信号完整性等。
    对计量的精准性以及抗干扰问题如何解决? 我们的方案在测量精度方面通过了内部实验室和水流标定实验室的验证,结果表明可以达到与目前市场上主流产品相当的水平。抗干扰是流量计厂家在此基础上进一步工程化和产品化过程中需要解决的问题。
    工业电磁流量计采样的精确度有多高?电磁流量计的EMC设计及注意事项? 电磁流量计的系统精度最高约+/-0.2%读数,A/D采样精度要看具体的模拟信号处理电路而定,如果采用放大几百倍的传统模拟放大解调方式,A/D采样精度1416比特。如果采用过采样方式A/D采样精度需要大于20比特。电磁流量计EMC设计需要注意强弱电分开,模拟和数字地的分割,信号完整性等事项。
    电磁流量计主要有什么功能? 电磁流量计可以测量导电的液体,被广泛使用在水处理,化工,制药,食品等行业。
    目前国内的电磁流量计是否已经形成模块化,比较成熟了呢? 目前电磁流量计在国内发展很快,有一些ODM和很多OEM厂家,竞争越来越激烈,因为环保、污水处理需求和传统的化工、制药、食品等行业的需求,市场前景很大。
    这里说的工业电磁流量计的工作原理是怎么样的,主要的应用方向是什么? 电磁流量计的工作原理是法拉第电磁感应定律。可以测量导电的液体,被广泛使用在水处理,化工,制药,食品等行业。
    工业电磁流量计的难点 稳定 准确 怎么保证?设计当中怎样避开电磁干扰对采集数据的微弱影响?对于无线电磁流量计的设计建议? 电磁流量计EMC设计需要注意强弱电分开,模拟和数字地的分割,信号完整性等事项。还需要金属壳屏蔽。无线方面可以参考ADI的无线产品方案,有900MHz2.4GHz等方案。
    这里涉及的电磁流量计与真正工业产品中应用的电磁流量计区别在哪,可否直接将这种设计用到工业产品中。 你好,参考设计方案和真正工业产品最主要的区别是在现场长期运行稳定性和可靠性。这方面需要流量计厂家在产品化工程化方面做很多工作,我们的方案主要解决的是前期技术可行性的验证。
    如何保证测量得出的数据会比传统的更准确或者跟传统的差不多? 你好,请参考本次研讨会资料的第22232930页。谢谢。
    ADI电磁流量计采样精度和效率多高 ADI电磁流量计方案的AD采样精度可以达到20比特无噪声码字以上。
    非常好,成本如何? ADI电磁流量计参考方案定位于市场上中高档,因为ADI不是做电磁流量计产品的,还没有产品化所以没有具体的成本数字。但不是一个贵得没道理和没人用的方案,具有进行产品化二次开发的价值。
    ADI电磁流量计性价比怎样? ADI电磁流量计参考方案定位于市场上中高档,因为ADI不是做电磁流量计产品的,还没有产品化所以没有具体的成本数字。但不是一个贵得没道理和没人用的方案,具有进行产品化二次开发的价值。
    分体式电磁流量计的应用领域是什么 电磁流量计可以使用在水处理,化工,制药,食品等行业。分体式主要解决是传感器和转换器不能被安装在同一个地方的问题。
    电磁流量计应用在哪些场合? 电磁流量计可以测量导电的液体,被广泛使用在水处理,化工,制药,食品等行业。
    demo板的整体温漂性能是什么样的? demo板做过-10度到55度的温漂实验,结果没有发现显著的温漂,主要的温漂来自于传感器本身。
    看到上面说的水流测量,我们这个是用在水流量测量的吗 电磁流量计可以测量导电的液体,被广泛使用在水处理,化工,制药,食品等行业。
    电磁流量计有什么优缺点? 电磁流量的优点是口径范围宽,量程大,精度高,无压力损失,可靠性高等,缺点是只能测量导电液体。
    电磁流量计原理,应用场合,安装方式是怎么样的? 电磁流量计的工作原理是法拉第电磁感应定律。可以测量导电的液体,被广泛使用在水处理,化工,制药,食品等行业。安装方式有一体式和分体式安装。
    电磁流量计和超声波流量计哪种要好一些? 电磁流量计的工作原理是法拉第电磁感应定律,只能测量导电的液体,精度比超声波流量计高。超声波流量计的原理有时差法、多普勒效应法等,可以测气体和液体。
    在实际使用,精度可以达到多少 我们的参考设计方案在实验室里达到+/-0.2%读数精度,实际使用是电磁流量计厂家需要做工程化产品化解决的问题。
    电磁流量计最大量程一般是多少? 电磁流量计的量程范围一般是015/秒,最大不超过20/秒。
    电磁流量计与涡街流量计有什么区别? 电磁流量计的工作原理是法拉第电磁感应定律,只能测量导电的液体。涡街流量计的原理是涡街效应,可以测气体和液体。电磁流量计没有侵入的机械部分,而涡街流量计有。电磁流量计的精度通常比涡街流量计高。
    精度能够达到多少啊? 我们的参考设计方案在实验室里达到+/-0.2%读数精度,
    会受环境影响吗? 电磁流量计会受到环境的影响。这是厂家在做产品化时需要解决的问题。
    电磁流量计精度0.4级是什么意思 精度0.4级指的是误差0.4%
    电磁流量计最大量程一般是多少? 电磁流量计的量程范围一般是015/秒,最大不超过20/秒。
    国内外电磁流量计知名品牌有哪些? ABB,艾默生,E+H,横河,西门子等
    电磁流量计设计需要注意的关键要素? 电磁流量计设计需要注意强弱电分开,模拟和数字地的分割,信号完整性等事项。
    电磁流量计的累计读数能否传输 可以。
    请问电磁流量计,流量变送器,流量传感器的区别。 电磁流量计由机械部分的流量传感器和电子部分的流量转换器组成。
    电磁流量计能测哪些介质? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体等。
    电磁流量计的变送器和传感器是同一个东西吗? 电磁流量计由机械部分的流量传感器和电子部分的流量转换器组成。
    锅炉减温水能否使用电磁流量计 电磁流量计可以测量导电的液体,锅炉减温水只要不是纯净水可以使用电磁流量计测量。
    电磁流量计怎么用来测量水的重量 除了体积流量之外,还需要测量管道内的温度和压力,根据流体公式计算水的质量。根据当地的重力加速度再把质量换算成重量。
    用什么办法可以让电磁流量计测量净化过的蒸汽冷凝... 电磁流量计可以测量导电的液体,蒸馏水因为电导率很低不大适合用电磁流量计测量。
    能胜任电磁流量计的液体主要有哪些个? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体。
    96%酒精用电磁流量计行吗? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体。要看96%酒精的电导率是多少
    电磁流量计能否普遍适用于所有液体? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体。不能用来测量不导电的液体。
    95%浓硫酸电磁流量计能测吗? 电磁流量计可以测量导电液体,95%浓硫酸是可以用电磁流量计测量的。主要注意管道密封和电极和衬里的防腐。
    有无价廉物美的市场竞争优势? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体。不能用来测量不导电的液体。
    工业电磁流量计对未来有什么影响呢? 电磁流量计因其口径范围宽,量程大,精度高,无压力损失,可靠性高等优点,在工业领域得到广泛应用。电磁流量计一个重要的应用领域是环境保护,污水处理,帮助人类有安全的生活环境。
    预计误差能做到多少?重复性能达到多少?能够提供哪些模块和方案呢?能否做到误差±0.2% 电磁流量计参考方案的精度可以达到+/-0.2%0.5/秒及以上的流速,重复性不大于精度误差的1/3。请联系本地区的ADI技术支持中心索取资料。
    电磁流量计测量管材质有哪几种 常见测量管衬里材料有橡胶,聚四氟乙烯,还有陶瓷等。
    国内外电磁流量计知名品牌有哪些? ABB,艾默生,E+H,横河,西门子等
    哪些原因会导致电磁流量计检测不准确 流体里颗粒杂质,电极的污损,环境的强干扰会导致电磁流量计检测不准。
    电磁流量计的结构特点有哪些 电磁流量计结构有分体式和一体式安装
    之前没接触过电磁流量计,问个初级的问题,假设我要选购一个流量计,我最应该注意哪几个方面嘛? 测量介质,温度范围,压力范围,酸碱度,口径,量程等。
    电磁流量计可以普遍适用于所有导电液体的测量吗?有无应用局限呢? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体。不能用来测量不导电的液体。
    电磁流量计有无性能短板呢? 电磁流量计可以测量导电的液体,水(非纯净去离子水),酸、碱、盐液体。不能用来测量不导电的液体。
    电磁流量计空管时还有流量是由什么引起的 有可能是空管检测功能工作不正常。
  • 电磁流量计对高采样率ADC以及ADC采样精度提出了更高要求